This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:SR 过早关闭和栅极驱动电压降低功能并不总是会发生

Guru**** 2811915 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741810/ucc24612-sr-premature-turning-off-and-the-gate-drive-voltage-reduces-function-is-not-always-happend

器件型号:UCC24612

您好 TI

我在二次侧同步整流器(SR)上使用 UCC24612-1来实现 HB-LLC 谐振

SR MOS RDS (on)位于照片下方

  SR 漏源极之间的压降超过-50mV (电流接近零)时、UCC24612-1栅极信号为什么不总是降低其栅极驱动器电压?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要在 VD 和 VS 引脚上进行测量。 Vgs 控制取决于 VD 和 VS 感应信号。 我们需要查看 VD 至 VS 波形以及 Vgs、以查看是否存在相关的噪声问题、从而产生 Vgs。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,黄宏

    波形如下 :

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看不到其影响 Vgs 形状的负极部分的 Vds 详细信息。 但我想问题可能是由于 RDS_ON 和漏极电流太小、使得 VD 感应无法确定正确的阈值。 与您显示的波形相关的 SR MOSFET 漏极电流和 RDS_ON 是多少? 您能否尝试使用具有较高 RDS_ON 值的 MOSFET 来查看问题是否可以得到解决?

    请放大 SR VDS 的负极部分、以便我们可以检查并查看 VDS 是否无法使用更高的 RDS_ON MOSFET 解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,黄宏

    栅极电压为10V 时、RDS_ON 为6.1m Ω;栅极电压为4.5V 时、RDS_ON 为8.8m Ω。

    电流几乎是满负载传导,接近9A……

    我之前更改了较高的 Rds-on MOS (900m Ω)、问题得到了解决。

    但我认为在满载导通时、漏极电流很大、当我使用8.8m Ω RDS_ON MOS 时、VD 感应能够指示正确的阈值(-50mV)。

    我想知道为什么比例驱动器功能看起来有效、但并不总是发生的。
    由于次级侧的 LLC 电流具有 ZCS、因此当电流接近零时、VD 感应将达到-50mV 阈值。 但 UCC24612并不总是降低其栅极电压...... 非常奇怪

    好的、我稍后将在其负极部分放置波形以放大 SR VDS。

    那么、TI 有什么关于实现此功能的 RDS_ON MOS 的建议呢?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RDS_ON 和电流都足够高、允许 UCC24612在排除噪声效应后进行判断和决策。 如果 VD 出现噪声问题、我们还需要检查布局。 VGS 控制由其上一个周期控制确定。 它会查看导致此问题的噪声、这就是增加 RDS_ON 后可以解决此问题的原因。 那么、让我们首先评估其负极部分的 VDS、看看噪声是否是根本原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 黄宏

    VDS 感测波形如下:

    放大负极部分、  当栅 极关闭时、感应电压似乎在-130mV 至-260mV 之间

    是否有任何传导导致 IC 判断并决定关闭栅极?

    谢谢  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比例栅极驱动器(根据设计)从上一个脉冲宽度确定的驱动脉冲的后半部分开始。 这两者看起来没有比例栅极驱动器、看起来像开始成比例、但应该更早开始。 两者无法将 VDS 调整为-50mV、因此 Vgs 会不断降低电压并导致栅极关断。

    具有比例栅极驱动器的两个器件最初尝试将 VDS 调整为-50mV、但即使在其先前脉冲宽度的90%处也无法实现、因此 UCC24612改变以将 VDS 调节为-150mV、但这会由于"深度"CCM 运行而导致 VDS 关闭。

    我注意到您的设计中使用了 UCC24612-1。 您可以尝试 UCC24612-2来看看有什么改进吗?  

    此外、当您提到9A 满负载时、您能告诉我们 SR MOSFET 中的峰值电流是多少? 我们需要知道该电流才能判断 RDS_ON 是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,黄宏

    我想出于某种原因、比例栅极甚至无法在其之前脉冲宽度的90%处实现。  因此 、UCC24612 由于"深度"CCM 运行、将 VDS 调节为-150mV、从而关闭。

    我的问题是如何将 CCM 恢复到 DCM??

    而次级电流波形如下所示:

    在满载条件 下、TT 看起来像在深度 CCM 模式下、因为当栅极电压为10V 时、Rds-on 为6m Ω、因此当次级电流为25.3A 时、Vds 为-150mV、然后将栅极电压降至4.5V。

    当栅极电压为4.5V 时 、Rds-on 为8.8m Ω、因此当次级电流为15.8A 时、Vds 为-150mV、栅极关断。

    当负载 变得很重时、我发现了这个问题。  (照片为2A)

    此时、阈值为-50mV、我 知道根据上一个周期、比例驱动在前50%被禁用。

    由于 上一个周期的导通时间减少、栅极导通时间太早(在次级电流上升时间)。

    因此、Rds-on 可能太小、导致电流失衡、或者 补偿环路不稳定、需要进行检查。

    所以,下一步我将增加 Rds-on,也许可以调整 补偿电路,尝试让次级电流像 麦当劳的波……

    并等待 UCC24612-2采样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在有更新时打开新主题帖。 我将按照 TI 政策关闭此主题。