This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:不从低电压启动

Guru**** 2797615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61169, TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741469/tps61169-does-not-start-from-low-voltages

器件型号:TPS61169
主题中讨论的其他器件: TPS61196

您好!

我正在尝试基于 TPS61169芯片设计 LED 驱动器。 我需要以50mA 电流(~21V @ 50mA)驱动7个 SFH 5240S 红外 LED (VF 大约为3V)。 电源电压范围为3V 至4.5V。

 与 TPS61169一起使用:

  • 10uH LPS4018-103MRB 电感器
  • NSR0240肖特基二极管
  • 输入和输出上的电容为4.7uF
  • 反馈中的3.9 Ω 分流电阻器

问题是、驱动器仅在高于5V 时才开始工作。 当电压低于5V 时、它会将电压升至所需的电平、然后切断电源并重复此操作。 我在示波器中添加了一张图片、其中我监控反馈引脚上的电压。

问题可能出在哪呢?  

谢谢!

/Janis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janis、您好!

    适用于您的应用的 SPE 似乎正常。 您的"CTRL"引脚的信号是什么、频率是多少? 振幅是多少? 频率范围应为5kHz 至100kHz。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    感谢您的回复!
    CTRL 引脚直接连接到芯片的 VIN、VIN 引脚通过一个带有1uF 电容器的10欧姆电阻器连接到电源(与 TPS61169评估板中的方式相同)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janis、您好!

    好的、谢谢。 能否提供以下波形:Channel1=Vin、Channel2=SW、Channel3=Vout、Channel4=FB? 由于这有点奇怪、我需要更多波形来分析这种现象。 谢谢。

    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在某种程度上无法在 SW 引脚上捕获信号、而不会在其他信号上引入噪声。 第一张图片仅显示 VOUT、VIN 和 FB。

    粉色-肖特基二极管后面的输出电压。
    黄色- VIN
    蓝色-反馈引脚

    在第二个屏幕截图中、SW 上显示浅蓝色、而 SW 上显示深蓝色- FB (遗憾的是、SW 产生了感应噪声)。

    非常感谢您的帮助! 谢谢!

    /Janis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janis、您好!
    TPS61196似乎未正确启动。 您能否放大 SW 波形? 请检查连接。 您能不能帮助执行 t 低于测试:
    (__LW_AT__)1 μ A 您是否可以尝试使用白光 LED 进行测试?
    (2)您是否可以尝试使用 PWM 来触发电流?
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    在下面、您可以找到几个经过缩放的 SW 波形。 我注意到的一点是、当我将示波器探针连接到 SW 引脚时、TPS61169开始使用较低的电压(低至3.8V)。  

    1) 1)使用白色 LED 进行了尝试、症状或多或少相同、打开/关闭电压稍有变化。

    2) 2)尝试了具有不同占空比的10kHz PWM。 它在低占空比下工作、但在较高占空比(>50%)下停止工作。

    我尝试将另一个3.9欧姆的感应电阻器串联、它的电压从3.1V 开始、但 LED 电流仅为26mA。

    此致、
    Janis   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janis、您好!
    这是一个非常奇怪的现象。 我不确定是什么原因导致了这种情况。 但我有一些小建议供您选择:
    (1).由于我发现输入电压随输出电流下降、我建议您检查电源的输入电流限制;
    (2).由于您将探头连接到"sw"引脚、它可以正常工作、我建议您检查详细焊料、它是否连接良好?
    (3).如果以下建议没有任何变化、您能否使用我们的 EVM 来检查 EVM 是否发生了变化。 您还可以更改其他设备以检查是否再次发生?
    正在寻找好消息。 谢谢。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我解决了我的问题。 我已经在原型板上对电路进行了原型设计、因为在将电路纳入最终设计之前、我想确保一切都按我的要求工作。 但是、由于这些问题、作为我的最后一个选择、我决定为 TPS61169电路制作一个 PCB、它解决了所有问题。 我最初并不期望电路会如此敏感。

    总之、我学习了我的课程-始终为直流/直流电路制作 PCB。 感谢 Sean 的帮助!

    此致
    Janis