Other Parts Discussed in Thread: TPS61169, TPS61196
主题中讨论的其他器件: TPS61196
您好!
我正在尝试基于 TPS61169芯片设计 LED 驱动器。 我需要以50mA 电流(~21V @ 50mA)驱动7个 SFH 5240S 红外 LED (VF 大约为3V)。 电源电压范围为3V 至4.5V。
与 TPS61169一起使用:
- 10uH LPS4018-103MRB 电感器
- NSR0240肖特基二极管
- 输入和输出上的电容为4.7uF
- 反馈中的3.9 Ω 分流电阻器
问题是、驱动器仅在高于5V 时才开始工作。 当电压低于5V 时、它会将电压升至所需的电平、然后切断电源并重复此操作。 我在示波器中添加了一张图片、其中我监控反馈引脚上的电压。
问题可能出在哪呢?
谢谢!
/Janis