This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-B0:关于输出电压精度

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-E0, LP8758-B0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740924/lp8758-b0-about-otput-voltage-acuracy

器件型号:LP8758-B0
主题中讨论的其他器件:LP8758-E0

您好!

您能告诉我以下情况下的输出电压情况吗?

在・范围内为1 μ A
当输出电压为0.5V <输出电压< 0.8V 时为・μ A

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    感谢您在 e2e 上提出问题。

    数据表中指定了电气特性、其中限值适用于–40°C≤TJ≤+125°C 的结温范围、并且有许多规格将 Vout 列为测试条件。 例如、在0.5V≤VOUT < 0.73V 的范围内、Vout 步长为10mV

    "VOUT 为0.5V < Vout < 0.8V"时、您询问有关"输出电压"条件的问题

    您是说"告诉我输入电压条件"吗?

    我已指派产品专家回答此问题、当您澄清您的问题时、他将跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢你的答复。
    我想知道的是数据表 P.6中描述的输出精度。 我将其附在下面。

    我想知道的是数据表 P.6中描述的输出精度。 我将其附在下面。
    测试条件为 Tj = 25°C、输出电压范围不是整个范围。 因此、我想知道以下条件下的输出精度。

    在・范围内为1 μ A
    当输出电压为0.5V <输出电压< 0.8V 时为・μ A

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、
    感谢您的提问! 这是我们需要在下一个数据表修订版中更新的一点。
    目前、请参阅具有完全相同设计但不同 OTP 配置的另一个器件;器件型号为 LP8758-E0;其同一页面上的数据表列出了整个范围内和结温–40°C≤TJ≤+125°C 范围内的输出精度; 这样、最小值为(–2%、–15mV)、最大值为(2%、15mV)。
    如果您有更多问题、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil -San、

    我看到了 LP8758-E 0的数据表、但输出精度为±2%或±20mV。
    数据表的值20mV 是否为正确的保证值?

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、
    对于 LP8758-B0、我们的下一次数据表更新将是:–40°C≤TJ≤+125°C 结温范围内的整个范围内的输出精度:
    最小值:当输出电压从0.5V 至0.75V 时为–15mV、当输出电压大于0.75V 时为-2%。
    最大值:当输出电压从0.5V 到0.75V 时为+15mV、当输出电压大于0.75V 时为+2%。