请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8758-B0 主题中讨论的其他器件:LP8758-E0、
您好!
您能告诉我以下情况下的输出电压情况吗?
在・范围内为1 μ A
当输出电压为0.5V <输出电压< 0.8V 时为・μ A
此致、
YUto Sakai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
萨凯-圣、
感谢您在 e2e 上提出问题。
数据表中指定了电气特性、其中限值适用于–40°C≤TJ≤+125°C 的结温范围、并且有许多规格将 Vout 列为测试条件。 例如、在0.5V≤VOUT < 0.73V 的范围内、Vout 步长为10mV
当"VOUT 为0.5V < Vout < 0.8V"时、您询问有关"输出电压"条件的问题
您是说"告诉我输入电压条件"吗?
我已指派产品专家回答此问题、当您澄清您的问题时、他将跟进。