This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:如何更改 OTP 设置?

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734115/lp87702-q1-how-to-change-otp-setting

器件型号:LP87702-Q1

尊敬的 E2E:

OTP 代表什么?

如果客户想要更改 FSW、是否 只需更改 FREQ_SEL 寄存器(偏移= 31h)中的寄存器值?

我在降压和升压模式中看到默认设置为2MHz。 我是对的吗?

另一个问题是如何更改 OTP 默认值?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    OTP (一次性可编程存储器)用于配置不同类型的选项、例如输出电压。 已发布的 LP87702DRHBRQ1默认具有4MHz 降压和4MHz 升压。 它可以通过 I2C 写入进行更改。

    LP87702DRHBRQ1的输出电压
    BUCK0 = 1.8V
    BUCK1 = 1.24V
    升压= 5.0V

    如果器件出于某种原因自行复位、则会返回默认值、并且需要再次执行 I2C 写入。

    客户无法更改默认值。

    图莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tuomo、
    您是否可以向下列出该命令、以了解如何在降压和升压转换器中将 Fsw 从4MHz 更改为2MHz?

    BR、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    可通过 I2C 写入将 FSW 从4MHz 更改为2MHz

    降压转换器

    BUCK_FREQ_SEL = 0

    升压转换器

    BOOST_FREQ_SEL = 0

    图莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的线夹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发现对于 LP87702DRHBRQ1、不能更改 FSW。