请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP87702-Q1 尊敬的 E2E:
OTP 代表什么?
如果客户想要更改 FSW、是否 只需更改 FREQ_SEL 寄存器(偏移= 31h)中的寄存器值?
我在降压和升压模式中看到默认设置为2MHz。 我是对的吗?
另一个问题是如何更改 OTP 默认值?
BR、
Jason
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 E2E:
OTP 代表什么?
如果客户想要更改 FSW、是否 只需更改 FREQ_SEL 寄存器(偏移= 31h)中的寄存器值?
我在降压和升压模式中看到默认设置为2MHz。 我是对的吗?
另一个问题是如何更改 OTP 默认值?
BR、
Jason
您好 Jason、
OTP (一次性可编程存储器)用于配置不同类型的选项、例如输出电压。 已发布的 LP87702DRHBRQ1默认具有4MHz 降压和4MHz 升压。 它可以通过 I2C 写入进行更改。
LP87702DRHBRQ1的输出电压
BUCK0 = 1.8V
BUCK1 = 1.24V
升压= 5.0V
如果器件出于某种原因自行复位、则会返回默认值、并且需要再次执行 I2C 写入。
客户无法更改默认值。
图莫