Other Parts Discussed in Thread: LM5166
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5166 我使用 LM5166以386mA 设计从48V 切换到5V。 我之前使用过58V 关断电压/93.6V 钳位 TVS 二极管、在某些情况下、我通过桶形连接器插入了48V 电压、有时 Vin (引脚2)会爆炸、而芯片必须更换。 显然、存在电压过冲至80V+、这高于芯片的65V 最大额定值。
但是、我已将 TVS 二极管替换为48V 关断电压/77.4V 钳位、并在多个测试变化时将电压过冲降低至约60V-70V。
图1:48V TVS 二极管
我的问题是、对于图中所示的给定时间内的最大电压过冲、我是否清楚地了解我的新设计。 数据表上的脉冲或连续信号最大额定值是65V 吗?