This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:启动电压过冲

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737339/lm5166-startup-voltage-overshoot

器件型号:LM5166

我使用 LM5166以386mA 设计从48V 切换到5V。 我之前使用过58V 关断电压/93.6V 钳位 TVS 二极管、在某些情况下、我通过桶形连接器插入了48V 电压、有时 Vin (引脚2)会爆炸、而芯片必须更换。 显然、存在电压过冲至80V+、这高于芯片的65V 最大额定值。  

但是、我已将 TVS 二极管替换为48V 关断电压/77.4V 钳位、并在多个测试变化时将电压过冲降低至约60V-70V。  

图1:48V TVS 二极管

  


图2:58V TVS 二极管

我的问题是、对于图中所示的给定时间内的最大电压过冲、我是否清楚地了解我的新设计。 数据表上的脉冲或连续信号最大额定值是65V 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitriy、

    数据表上的65个最大额定值适用于建议的工作条件。 这意味着器件可以在 VIN 引脚上看到连续的65V 信号。

    但是、如果电压在任何时间段内达到最大值以上、则器件功能不再得到保证。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件的额定 ESD 电压为数千伏。 这与我得到的70V 10微秒脉冲相比如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是一个好问题。

    ESD 测试仅持续1-4 ns、为了限制电流、从电源到引脚的串联电阻也会进行此测试。 这是为了模拟 ESD 事件。

    当输入被热插拔时、此器件可看到一个高于绝对最大值的电压持续时间远远超过甚至10ns。 此时、ESD 保护不会保护器件免受过压影响。

    请告诉我这是否仍然不清楚。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn