This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS22945:最小电流限制精度

Guru**** 1889305 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS22945, TPS22941
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688351/tina-spice-tps22945-minimum-current-limit-accuracy

器件型号:TPS22945
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS22941

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!  

我已下载 TPS22945负载开关的瞬态 SPICE 模型、 并正在进行测试。 我已经对其进行了一些修改、以测试电流限制精度、我看到当我使用阻性负载对开关的输出施加70欧姆及以下的电阻负载(ON 引脚上为5V 输入和5V)时 开关进入过流状态、并根据数据表中的规格进行循环。  问题在于、数据表明确指出最小电流限值为100mA、这在仿真中不是这样。 我的理解 是、在100mA 之前不会发生电流限制。 电流限制不应以50欧姆和更低的值开始、也不应以更高的值开始、即60欧和70欧姆? 我看到的行为与数据表上图11中的行为相匹配、但这与100mA 最小电流限制相矛盾。 我缺少什么吗?  

 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikos、

    是否确定未使用 TPS22941/3模型(电流限制下限)? 如果不是、当电流限制激活时、是否可以在仿真中测量 VOUT-VIN 电压差? 数据表中的图11显示了如果压降足够小、则电流限制可能会降低。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的快速回答。我肯定的是、我拥有了正确的模式。 电压降确实非常低,大约为33mV,但5V 输入和60Ohm 负载是预期的。 我不理解的是这一点。 压降是否必须大于0.2V (请参阅图11)才能使开关在150mA 限值之前允许100mA 的电流上升? 如果是这样、这毫无意义。 在没有进入过流状态的情况下、我能否像正常闭合开关那样在100mA (5V 时为50欧姆负载)之前使用开关? 从仿真中看、它似乎不是。 我需要一个开关、它允许电流在限制前至少为100mA。 TPS22941不是这样吗?

    此致、
    Nikos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从最后一个帖子中编辑
    我是指 TPS22945、而不是 TPS22941。
    此致 Nikos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikos、

    这似乎是奇怪的行为、因为该器件应能够传递低于100mA 的负载。 我正在建模团队中循环查看如何将此行为编程到模型中。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikos、

    您能否分享您的仿真设置、以便我们对此进行研究?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我在 您的网站上使用 TPS22945的 PSpice 模型、但进行了以下修改。

    1) Vin=5V 而不是1.62V (最初)

    2) Rload = 60欧姆、而不是500欧姆

    3) V2 = 300ms 的脉冲宽度(以便 ON 引脚保持足够长的有效时间)

    4)我创建了一个运行0.5秒的新仿真配置文件

    我看到 OC 引脚被拉低(过流条件)  根据过流条件规格、输出从5V 循环至0V (即如果条件持续10ms、则输出变为0V、并且开关在80ms 后重新启动、此时 电流不应超过60欧姆、因为电流为83mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikos、

    对延迟答复表示歉意。 我们已经确定了问题、并正在解决该问题。 我们很快就会向您发送该信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikos、

    我正在跟进此问题。 该模型已在内部获得批准、即将发布。 我们应在本周晚些时候将其推出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikos、

    该模型已发布到网络。 我将关闭此 TT、但如果您有任何其他问题、请随时回复。

    www.ti.com/.../toolssoftware