主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 TPS22941
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我已下载 TPS22945负载开关的瞬态 SPICE 模型、 并正在进行测试。 我已经对其进行了一些修改、以测试电流限制精度、我看到当我使用阻性负载对开关的输出施加70欧姆及以下的电阻负载(ON 引脚上为5V 输入和5V)时 开关进入过流状态、并根据数据表中的规格进行循环。 问题在于、数据表明确指出最小电流限值为100mA、这在仿真中不是这样。 我的理解 是、在100mA 之前不会发生电流限制。 电流限制不应以50欧姆和更低的值开始、也不应以更高的值开始、即60欧和70欧姆? 我看到的行为与数据表上图11中的行为相匹配、但这与100mA 最小电流限制相矛盾。 我缺少什么吗?
提前感谢