This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:BQ24195升压模式 PMID 不是5.1V

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707354/bq24195-bq24195-boost-mode-pmid-not-at-5-1v

主题中讨论的其他器件:BQ24195

您好!

我正在测试模块 BQ24195作为新产品、我将 BQ24195EVM-193与 USB 接口适配器 HPA172搭配使用。

我正在尝试测试 PMID 升压模式、仅使用电池电源 BAT+@ 3.7V (使用张力源)。 我已按照手册 http://www.ti.com/lit/ug/sluua18a/sluua18a.pdf 第9页中的步骤操作。 我在 PMID 和 GND 之间有一个10欧姆的电阻分支。 但我在引脚 PMID 和 GND 之间测量3.09V、而不是预期的5.1V。

我在 GUI 上具有以下配置:

我们看到寄存器状态不会进入 OTG 模式。

我不知道问题是与 EVM 板有关、还是我做了一些错误。

OTG 引脚处于3.6V 的"高电平状态"、不知道它是否足够。

查看测试照片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlos、

    您能否尝试从 PMID/GND 上移除负载电阻器、启用 OTG、验证器件是否可以升压、然后施加负载? OTG 从电阻器启动期间的浪涌电流可能会在 OTG 期间导致 OCP 事件、并使器件从 OTG 中起步。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、

    您能否在具有和不具有10欧姆负载的情况下测量 BAT+引脚(使用 TP4)上的电压?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然!

    不带 PMID 负载的 BAT+引脚:3.75V

    BAT+引脚、PIMD 负载:3.69V

    无 PMID 负载的 PMID 引脚:3.31V

    PIMD 负载下的 PMID 引脚:3.09V

    感谢您的关注

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我这样做了,但没有成功。
    实际上、OTG 引脚始终处于3.65V、我无法通过 GUI 对其进行控制。 当我连接 JP4绑带时、它会变为0 (强制连接到 GND)。
    此外、未验证 GUI 设置的@3.7V VSYS 调节。 例如、当电池电平降至3.2V 时、VSYS 也会降低。

    因此、我想知道我是否没有烧断该板。 我想我会尝试购买另一个、只是为了检查。 我明天可能会有它。
    不管怎样、如果您有其他想法、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、

    我还会再次检查 USB 适配器是否未将 OTG 引脚拉至低电平。 GUI 底部有一个按钮、用于控制标有"OTG LOW"的 USB 适配器 OTG 控制。 我将两次切换该复选框、以确保它没有出现毛刺脉冲并且仍然保持 OTG 引脚为低电平。 配置设备以排除 USB 适配器并查看设备 OTG 后、始终可以移除 USB 适配器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯、

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。