主题中讨论的其他器件: TLV61046、 LM2623、 PGA460
大家好、
我将在主电池为3.6V/5000mA 的应用中使用 LM27313升压转换器。 由于压降电压、我遇到了一些问题。 从3.6V 到2V 的压降。 黄色(电压:1V/D)和 蓝色(电流:60mA/D)
是否有任何方法可以降低该压降电压?
我不知道、但我可能不使用正确 的器件型号、另一个更好的器件型号。 我的要求如下...
我需要使用50mA 的最大输出电流将初级电池的电压从3.6V 升压到7.5V、并且我需要该 IC 以软启动方式启动、以避免峰值电流和压降。
此应用是否还有其他更好的替代方案?
此致。