This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27313:升压 LM27313XMF 初始化时压降过大。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27313, LM2623, PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693222/lm27313-too-much-drop-voltage-with-the-init-of-the-boost-lm27313xmf

器件型号:LM27313
主题中讨论的其他器件: TLV61046LM2623PGA460

大家好、

我将在主电池为3.6V/5000mA 的应用中使用 LM27313升压转换器。  由于压降电压、我遇到了一些问题。 从3.6V 到2V 的压降。 黄色(电压:1V/D)和 蓝色(电流:60mA/D)

是否有任何方法可以降低该压降电压?

我不知道、但我可能不使用正确 的器件型号、另一个更好的器件型号。 我的要求如下...

我需要使用50mA 的最大输出电流将初级电池的电压从3.6V 升压到7.5V、并且我需要该 IC 以软启动方式启动、以避免峰值电流和压降。

此应用是否还有其他更好的替代方案?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    压降非常大。 您需要处理连接。 您还可以在应用中使用 TLV61046。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的帮助和快速回复。

    我认为对于7ms 的内部软启动时间来说、足够好了。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多问题、

    在某些应用中、我需要7.2V 而非3.6V 的电池。 是否有任何与此 TLV61046类似的器件型号、其输入电压范围高达8V?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oscar、
    输入源是3.6V 电池或7.6V 电池、输出电流为50mA。 输出电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jing、

    首先、非常感谢您的帮助和快速回复。

    我很抱歉、但我犯了一个错误。

    我有两种不同的产品、其中一种是使用3.6V 的原锂电池供电、另一种是使用两节3.0V 原锂电池供电、因此总标称电压为6.0V。

    我需要具有1.8V 至6.6V 或类似理想输入电压范围的升压。 输出升压必须为7.2V。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

     您可以使用 LM2623。

    输入电压:0.8V~14V (1.1V 启动)

    输出电压:1.24V 至14V

    峰值电流限制:1.2A (最小值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jing、

    是的、这是一个不错的选择、但它没有软启动、是吗?

    这是我希望从器件 LM27313更改为另一个器件的一个器件。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oscar、
    一些升压器件具有 SS 引脚以更改软启动时间;一些不具有 SS 引脚的升压器件将具有内部软启动、即使我们在数据表中没有提到它。 因此 LM27313和 LM2623都具有内部软启动功能。
    您对软启动有什么特殊要求吗? 是否要更改 SS 时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jing、

    我正在使用负载开关激活 LM27313。 更具体地说、我使用的器件型号是 AP2280。

    正如您在我的第一条消息中看到的(在本例中、输入电压为3.6伏)、我遇到了峰值电流和输入电压降过大的问题、然后微控制器进行复位。

    这就是我需要软启动以避免这种峰值和压降的原因。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

     所以您的问题是:

     LM27313的输入为3.7V 电池、当输出电流为0mA 至150mA 时、电池电压降低至2V。 对吗?

     如果你的现象就像我说的那样、原因不是软启动问题。 因为它发生在负载瞬态未启动时。

     您需要进行检查

     1对于 LM27313,Vin 是电池,输出:E-load 设置 Iout=150mA,稳态并测试 Vin? VIN = 3.7或2V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jingi,

    根据:"LM27313的输入为3.7V 电池、当输出电流为0mA 至150mA 时、电池电压降低至2V。 对吗?"

    不完全是、我将为您提供更多信息。

    首先、我将向您展示我的电子图:

    LM27313用于为我在器件上使用的 PGA460供电。

    为了尝试了解发生的情况、我 删除了 AP2280、以减少可能的错误来源。

    我使用直流电源分析仪而非电池进行了一些测量。 电源分析仪 设置为提供3.6伏特、电流限制设置为限制为250mA。

    在此图中、您可以看到 V1 (黄色):BATT_MEAS 和 I1 (蓝色)电流。

    在此图中、您可以在通道4 (粉色) 7.5V 和通道1 (黄色) BATT_MEAS 中看到:

    因此、我已使用 上拉电阻(SHDN、引脚4 LM27313)激活了 LM27313、然后您可以看到 BATT_MEAS 在启动过程中如何下降(大约2伏)。

    这就是我要尝试理解的内容。

    有什么建议吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

     如果您要验证此输入压降是由于软启动时间所致、能否执行以下测试来证明它。

     是否可以将  电源分析仪的电流限制设置为1A? 和测试?

     另一个想法:可以使 C6增大到47uH、然后进行测试?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、

    我进行了测试。

    限制 为1A 的直流电源分析仪:

    第一个图形:BATT_MEAS (黄色)和电流(蓝色)。

    第二个图形: 通道4 (粉色) 7.5V 和通道1 (黄色) BATT_MEAS:

    2、直流功率分析仪 、电流限制为250mA、但 C6 = 47uF

    第一个图形:BATT_MEAS (黄色)和电流(蓝色)。

    第二个图形: 通道4 (粉色) 7.5V 和通道1 (黄色) BATT_MEAS:

    电容器可改善大约1V 的压降。 我认为这可能已经足够好了。

    对我来说、最好的选择是 TLV61046、因为7ms 的软启动更好。

    我必须采取以下方案:

    输入电压= 3.6V。 在这种情况下 、我可以使用 TLV61046。

    2.输入电压= 3V + 3V (2节串联的一次电池。 Vinput = 6.4V)。 在这种情况下 、我可能可以使用线性稳压器将6.2V 更改为5.5V。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oscar、
    您对此还有什么疑问吗? 如果没有、您可以单击"此问题已解决"按钮吗?