Other Parts Discussed in Thread: UA723, LM723
主题中讨论的其他器件: LM723
大家好、我们在电源产品中使用的是 UA723、而不是来自 STMicro 的 LM723CN (现已停产、我们无法从任何供应商处获得)、 德州仪器(TI)的电流 UA723的问题是测试期间输出电压漂移,当我们使用 LM723CN 芯片时,这需要比正常值高出3或4倍。 我阅读了一篇旧文章、该问题在一段时间前已报告给 TI。 查看以下内容:
"来自 Kyle Van Renterghem (TI 员工)"
为便于记录、我将公布所学知识以及用户在 将来遇到此问题时可以采取的缓解措施。
由于该器件发布时采用了工艺技术(1972年)、一些器件/批次出现齐纳二极管绕线的迹象、导致输出电压随时间变化(输出电压可能需要几分钟才能稳定至其最终值)。 齐纳二极管绕线发生是由于在制造过程中被捕获的电荷、并将导致齐纳电压发生变化、并且由于使用齐纳二极管来产生以输出电压为基准的电压、因此您会看到输出电压发生相应变化。 不幸的是、器件可能需要几分钟的时间才能稳定下来、而生产测试表明器件显著缩短、因此无法筛选出这些类型的故障。 由于正常过程变化,截获电荷的数量/数量是可变的,因此可能无法在每个批次上看到它,这说明了您的旧设备/设计在同一电路中没有出现问题的原因。
我知道所有这些,但不知道您将生成的设备数量的规模,我看到了三种可能的解决方法
- 通过测试输出随时间变化来筛选设备,以查看它们是否发生变化,如果它们没有变化,则它们是值得生产并相应使用的(很明显,这只适用于小规模应用)
- 在高温下燃烧单位以移动捕获的电荷。 这将导致可用器件的百分比更高。
- 将设计迁移到新器件。
- 如果您为我们提供了此电源解决方案的设计规格、我们可能会找到一款在更现代的制造工艺上运行的较新器件、或者一款不使用这种拓扑来使用齐纳二极管来创建基准电压的器件
我需要您的支持、实际上无法获取 LM723CN、我们无法为新的 I.C 更改电路板布局、我们需要使用 UA723获得修复。 塑料双列直插式14引脚是我们使用的版本。 我尝试在 Vref 引脚上使用外部二极管齐纳二极管或添加1uF 电容器来解决问题、但到目前为止没有任何效果。 我迫切需要尽快获得答案、选项等、因为下个月我们有许多产品需要构建。 我们的公司是 S.L Power Electronics、我们制造电源以销售...-
提前感谢
-