This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:有关纹波注入电路的问题

Guru**** 2893060 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694386/tps53355-a-question-about-ripple-injection-circuit

器件型号:TPS53355

在 slva453方程(4)中、它要求 Cr 必须大于 CC、但在 slva653第5页中、它指出交流耦合电容(CC)应比积分电容(Cr)大3到4倍。 哪一个是正确的?

2.在 slva453第4页中,重新定义了 RrCr 的选择 ,为什么 RrCr >L/DCR 可以获得 良好的瞬态性能,但具有 Havier PWM 抖动?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将深入了解这一点、 可能需要几天时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网件精灵、

    SLVA453专为 TPS53355等 DCAP 器件而编写。  该应用手册的作者详细了解了 DCAP 模式操作。  SLVA653由 TI 内的另一个小组编写、用于 COT 器件。  COT 与 DCAP 类似、但显然对纹波注入的要求略有不同。  对于 TPS53355、请遵循 SLVA453和 TPS53355数据表、了解纹波注入设计

     纹波注入的振幅决定了瞬态响应和抖动。  由于压摆率更快、振幅越高、抖动越低。  较低的振幅可提供更快的瞬态响应、但会以更高的抖动为代价。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    关于问题2、它是否存在于 COT 模式和/或 DCAP 模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    网件精灵、

    我假设 COT 器件的瞬态和抖动与 DCAP 的关系相同、因为工作原理相似。 但是、我从未亲自使用过任何 COT 型器件。 我们的操作组从未开发过。 他们来自 TI 内部的其他小组。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、John。