Other Parts Discussed in Thread: TPS53355
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53355 在 slva453方程(4)中、它要求 Cr 必须大于 CC、但在 slva653第5页中、它指出交流耦合电容(CC)应比积分电容(Cr)大3到4倍。 哪一个是正确的?
2.在 slva453第4页中,重新定义了 RrCr 的选择 ,为什么 RrCr >L/DCR 可以获得 良好的瞬态性能,但具有 Havier PWM 抖动?