This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350充电容量问题

Guru**** 2569145 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ78350, BQSTUDIO, BQ76920, BQ40Z50-R2, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693073/bq78350-r1-bq78350-charge-capacity-issues

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQSTUDIOBQ76920BQ40Z50-R2BQ4050

尊敬的 TI 团队:

我们将在我们的最新产品中使用 BQ78350-R1锂离子电池电量监测计/电池管理控制器以及 BQ7692000 AFE。 对于电池组、我们使用14.4V 200mAh 4S http://www.batteryspace.com/custom-li-ion-18650-battery-14-4v-2-6ah-37-44wh-4-2a-rate-4s-s-icr18650b4-rechargeable-battery.aspx

我们的设计并联使用两个 BQ78350监测计/AFE/电池组。 一个测量仪表位于0x16/17、另一个测量仪表位于0x12/13。 BQstudio 中的这两者之间是否有切换的方法? 我可以通过高级通信 SMB 工具设置命令、但无法切换到

当我在0x17关闭监测计时、我能够连接到位于0x12的监测计。

重新启动监测计时、它报告大约一半的容量(44%)。

电池充满电、在关机和重新启动之前和之后显示为16380mV。

如果监测计报告100%、因为电压处于最大值

电量监测计是否能够更好地估算满电量?

如何让监测计在重新启动后报告100%容量?

 

当我完成合格的放电时、所学习的容量会被 FCC 的学习量降低。 我的设计容量为2600mAh、但在几次合格的放电后、现在学习的容量为1015。

在另一个测量仪表上、它报告2100 mAh 学习 FCC。 对于 FCC、我无法在两个测量仪表之间获得一致的行为。

总电压、电池电压和电流测量值在 BQStudio 中看起来是经过校准和精确的。

 

这是否意味着电池容量确实低于规格设计容量?

容量配置还涉及哪些其他因素?

 

我已连接 BQ78350的数据存储器导出:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/0447.20180523_5F00_nano_5F00_discharge_5F00_u48.zip

 

如果我使用的是已经被表征的电池、我是否需要完成生成 CEDV 系数的活动?
我已选择化学 ID:0x0230 (LG 18650 B4 2600mAh)

我还没有通过温度曲线记录/测量仪表参数计算器来获取 CEDV 系数。 我尚未这样做、因为我假设系数仅是提高监测计精度所必需的、但不是使监测计正常工作所绝对必需的。

我们将电池组热敏电阻连接到充电 IC (LTC4162)以实现主要安全目的、并在 TS1引脚处有一个报告35摄氏度的固定电阻器。

我们是否需要将电池组热敏电阻连接到监测计以使 CEDV 监测正常工作? 如果热敏电阻不存在、会产生多少误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    许多问题、让我们看看我可以介绍的内容。
    您参考的电池组表示其内部 PCB 的电流限制为8A。 您可以与供应商核实保护的执行位置和方式。 通常情况下、bq78350-R1和 bq76920将提供保护。 如果电池 PCB 受到保护、请确保 bq76920不会损坏。
    并联的电池组具有有趣的行为、较大的电流会在电池组之间流动、从而导致保护事件。 一旦电压相等、具有最低阻抗的电池组可能会获得最多的电荷或提供最多的负载。 您的系统可能需要确定电流的方向。 但这不是您的直接问题。
    BqStudio 将支持备用地址、请参阅 e2e.ti.com/.../2339387、但不支持在地址之间动态切换。 一个 bqStudio 实例占用1个通信适配器。 要与2个器件通信、您需要在同一总线上安装2个适配器、并且它们可以使用不同的 bqStudio 实例连接到同一台 PC。
    根据技术参考手册中的第9.1.5节、在复位/加电时估算容量。 监测计通常会低估、因此用户不会感到意外、但您可以按注释进行调整。 Chem ID:0x0230 (LG 18650 B4 2600mAh)是4.2V 电池、因此当电池充满电至4.1V 时、监测计不会显示100% RSOC。 该监测计根据复位时读取的电压估算容量、并与负载化学成分进行比较。 它没有另一种估算容量的方法。 当我加载该化学成分时、将电池电压(最小电池电压)设置为4.2V、并复位我看到100% RSOC。 我听说过两种方法建议进行更好的估算、一种方法是选择与您的应用范围的完整充电电压和特性相匹配的电池。 另一种方法是运行一个周期并将其提交到 IT 匹配工具、以获得最佳匹配化学物质。 请记住、这是一个 CEDV 监测计、因此这对监测没有帮助、只能在根据电压进行复位时使用 RSOC。 我没有亲自尝试过这两种方法。

    默认参数在范围内以实现一些简单操作、但未针对任何特定化学物质进行优化。 请参阅应用手册 www.ti.com/.../slua726a.pdf 2.3节中的说明 。 您可以看到电量监测计可以进行操作、但它的电量监测是不正确的。 这可能是您看到监测计每个周期学习的原因。 此外、为了达到制造商规定的容量、使用的电池电压最高可达4.1V、而不是4.2V、您应该期望容量更低。 您的速率低于1C、因此应提高部分容量。
    如果在周期内将温度传感器放置在电池上、从6个日志中得出的正确计算参数、CEDV 将无法正常工作。 请参阅 www.ti.com/.../slua726a.pdf 上的监测参数计算器。 如果您不需要负载和温度补偿、则可以使用监测计的固定 EDV 操作。 您可以从日志中获取容量和 EDV 点。 计算通过的电荷、将从充满电到电池端电压(截止频率)的电流 x 经历时间相加。 EDV0是截止电压。 计算 EDV2 (7%)容量并匹配日志中的电压、执行 EDV1类似操作并对参数进行编程。
    请注意、日志中显示了一些电芯电压降至所述电芯的最终电压以下。 如果您使用监测计的保护功能或限制监测计的范围、则可能需要设置监测计的保护阈值。

    是的、您需要将热敏电阻连接到电池以实现有效的电量监测。 我不知道误差百分比与温度之间的关系、这可能取决于电池、但在没有温度的情况下、监测不会准确。 如果您不需要温度补偿或保护(如果是电池中的温度补偿或保护)、则固定 EDV 可能是更好的选择。
    我不知道您的评估距离有多远、但所示的电池和日志显示了4节电池。 如果您不需要扩展到更大的串联电池数、bq40z50-R2可支持4节电池、并且外形更加紧凑。 IT 监测提供的设置较少。 我不熟悉该器件的详细信息、因此在整个电池范围内运行时仍需考虑一些因素。 如果首选 CEDV 监测、bq4050可为4节电池提供更紧凑的电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细回答。

    我们正在处理两个电池组的 OR'ing 以实现负载共享。

    为了访问备用地址、我必须在默认地址0x17关闭器件或拔下 EV2300、以便获得 BQStudio 提示符以选择监测计/地址。 如果0x17器件正在运行、BQStudio 会自动连接到该器件。 如果连接了两个 EV2300s、第二个 BQStudio 实例是否会提示您进行选择、因为第一个实例繁忙?

    “EDV2上的 DoD”为~8000,在复位时提供~54%的 RSOC。 将“EDV2上的 DoD”复位为15232后,电压为16364mV 时,复位率为96%。

    我现在将尝试固定 EDV、以查看它是否适合系统。 是否通过以下 CEDV 监测计配置设置启用了固定 EDV?