您好!
BQ24650的 EVM 附带预设计的12.6V Vbat。 现在、如果我要更改为8.4V 的2节电池操作、那么我使用以下公式将 Vbat 更改为8.4。 R13 = 300K Ω。 EVM 的其他值不变。
现在、在 EVM 的恒压模式下加载#2电子负载设置为7V、然后 STAT1 LED 未亮起。 意味着电池未充电。 在7V 电流下、EVM 应提供我预期的电流。 当负载#2 保持在8.4V 时、获取0.02A 的电流。 为2节(串联)锂离子电池充电时、EVM 还需要进行哪些其他更改?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
BQ24650的 EVM 附带预设计的12.6V Vbat。 现在、如果我要更改为8.4V 的2节电池操作、那么我使用以下公式将 Vbat 更改为8.4。 R13 = 300K Ω。 EVM 的其他值不变。
现在、在 EVM 的恒压模式下加载#2电子负载设置为7V、然后 STAT1 LED 未亮起。 意味着电池未充电。 在7V 电流下、EVM 应提供我预期的电流。 当负载#2 保持在8.4V 时、获取0.02A 的电流。 为2节(串联)锂离子电池充电时、EVM 还需要进行哪些其他更改?
您好 Kedar、
首先、我想提供使用3节串联电池的测试结果(根据 EVM 的默认设置)。 我将 JP1保持在内部 TS 上、JP2已安装、JP3保持在术语启用上、JP4保持为充电启用。 我在 Vout 和 GND 之间连接了3节电池。 它正在充电。 我将 Vin 保持为21V。 电流降至0.2A 以下后、充电停止(STAT1关闭 STAT 2发光)。 所以我认为它是有效的。
现在、当我将 R13更改为300K 时、使所有跳线设置与之前相同。 我以7V 的恒定电压连接了电子负载。 在加载之前、我可以按预期读出8.4V 的输出电压。 一旦 I 启动负载、电压降至~ 5.8V、电流~ 0.04A。 我已附上以下图片。