This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:EVM 中的2节锂离子电池充电变化

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712475/bq24650-2-cell-li-ion-battery-charging-changes-in-evm

器件型号:BQ24650

您好!

 BQ24650的 EVM 附带预设计的12.6V Vbat。 现在、如果我要更改为8.4V 的2节电池操作、那么我使用以下公式将 Vbat 更改为8.4。 R13 = 300K Ω。 EVM 的其他值不变。

现在、在 EVM 的恒压模式下加载#2电子负载设置为7V、然后 STAT1 LED 未亮起。 意味着电池未充电。 在7V 电流下、EVM 应提供我预期的电流。 当负载#2 保持在8.4V 时、获取0.02A 的电流。 为2节(串联)锂离子电池充电时、EVM 还需要进行哪些其他更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我设置 Vout = 8.4之后、EVM 的 load# 2设置为7V 恒压模式。 EVM 提供的电流为0.04A。 我不知道为什么这是个问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinayak 您好!

     您的输入源有哪些规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinayak 您好!
    我在 Vin = 21V、VOUT = 7V 时以 R13 = 300k Ω 的电阻测试了 EVM 板、并且可以在输入电流为0.78A 的情况下观察 Ichg = 2A。 您能否提供有关 EVM 上跳线连接方式的更多信息? (JP1、JP2、JP3、JP4)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    首先、我想提供使用3节串联电池的测试结果(根据 EVM 的默认设置)。  我将 JP1保持在内部 TS 上、JP2已安装、JP3保持在术语启用上、JP4保持为充电启用。 我在 Vout 和 GND 之间连接了3节电池。 它正在充电。 我将 Vin 保持为21V。 电流降至0.2A 以下后、充电停止(STAT1关闭 STAT 2发光)。 所以我认为它是有效的。

    现在、当我将 R13更改为300K 时、使所有跳线设置与之前相同。 我以7V 的恒定电压连接了电子负载。  在加载之前、我可以按预期读出8.4V 的输出电压。  一旦 I 启动负载、电压降至~ 5.8V、电流~ 0.04A。 我已附上以下图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinayak 您好!
    您的跳线设置正确。 施加负载时、您能告诉我在 VFB、VCC、TS 上观察到的电压吗? 如果您未看到 STAT1或 STAT 2亮起、则表示存在表2中所述的故障。 规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    以下是上述使用电子负载在输出电压设置为7V 时的测试值。

    负载开启之前        电压

    MPPset     1.39伏                   1.39伏

    REGN       5.95伏                   5.95伏

    VCC         20.70伏                  20.70伏

    参考电压         3.29伏                   3.29伏

    VFB         2.09伏                   1.43 V

    终端        0.06V                    0.06V

    此致、

    Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kedar、
    我刚刚尝试使用2节电池(8.4V)。 在连接到 EVM 之前、这些引脚相连以8.1V 的电压充电。 连接到 EVM 后、电池开始充电。 它最初消耗1A 电流、然后逐渐减小。 STAT1电热指示灯 STAT2关闭。

    当我将充满电的电池(8.45V)连接到 EVM 时。 然后停止1关闭、STAT 2打开。
    意味着 EVM 正常工作。

    我不明白为什么这不适用于电子负载?

    此致、
    Vinayak Aghor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinayak 您好!

     是的、这是充电器的正确操作。 模拟电池(例如使用带大电容(1F)的 SourceMeter)也应提供正确的结果。 我怀疑您正在使用的回放具有较慢的反馈来调节 CV 设置的输出电压、因此无法维持 VOYT 电压。