Other Parts Discussed in Thread: TPS65150
大家好
如果我们问 TPS65150、您会介意吗?
表1中有相关说明。 针对不同输入电源电压的推荐补偿组件。
当我们考虑相位裕度= 45度以上时、是否应配置 1/ 2π√LC < 前馈零截止频率?
我们想知道的是 与相补角相关的部分。
此致、
大田松本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
辽家圣
非常感谢您的回复!
我们要确认一点。
为了获得更高的相位裕度、设计应目标交叉频率小于表1中提到的前馈零点截止频率。
->客户的状况 如下;
-vi=5V、L=4.7uF、Cout=22.1uF
前馈零截止频率:11.2kHz,显示在表1中。
fc=1/ 2π√lc=15616Hz=15.6kHz
因此、FC >前馈零截止频率、我们是否应该增加 Cout 来证明相位裕度?
"较高的相补角"是多少? 45度以上?
此致、
大田松本