This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:升压转换器的相位裕度

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711942/tps65150-the-phase-margin-at-boost-converter

器件型号:TPS65150

大家好

如果我们问 TPS65150、您会介意吗?

表1中有相关说明。 针对不同输入电源电压的推荐补偿组件。
当我们考虑相位裕度= 45度以上时、是否应配置 1/ 2π√LC < 前馈零截止频率?
我们想知道的是 与相补角相关的部分。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、您好!
    我将深入了解这一点、并在接下来的几天内再次与您进行讨论。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、您好!

    我对延迟回复表示歉意。 为了获得更高的相位裕度、设计应目标交叉频率小于表1中提到的前馈零点截止频率。 如数据表所示、仍应通过瞬态测试验证最佳值、以确保足够的稳定性裕度。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辽家圣

    非常感谢您的回复!

    我们要确认一点。

    为了获得更高的相位裕度、设计应目标交叉频率小于表1中提到的前馈零点截止频率。
    ->客户的状况 如下;
      -vi=5V、L=4.7uF、Cout=22.1uF

    前馈零截止频率:11.2kHz,显示在表1中。
    fc=1/ 2π√lc=15616Hz=15.6kHz

    因此、FC >前馈零截止频率、我们是否应该增加 Cout 来证明相位裕度?
    "较高的相补角"是多少? 45度以上?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、您好!

    是的、增大输出电容器值将有助于提高相位裕度。 您可以使用2x22uF 而不是一个电容器。 我无法回答相补角有多大、但它可能大于45度。 您将需要在应用中测量它。

    此致、

    辽卡特