This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:TPS55340反激式转换器

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712060/tps55340-tps55340-flyback-converter

器件型号:TPS55340

您好!

我想将 TPS55340用作反激式转换器:从24V 输入电压、我想使用变压器生成+/-15V 电压(对于+15V Imax=1 A、对于-15V Imax=0.2A)。

我设计了这样的结构:

反馈引脚通过电阻网络连接到+15V (我已经将电阻器的大小调整为+15V)。 作为变压器、我想使用 来自 Coiltronics 的 VPH5-0155-R (L=89uH NP/Ns=1)。

此设计是否正确、并且还能在轻负载条件下工作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacopo、

    这家酒店还可以  但建议您使用 NP/NS=2/1变压器、而不是1:1变压器。  或者 SW 引脚上的电压应力太高, 即在原始设计中(24+15V+VF)>39V,非常接近40V 的最大限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    谢谢。
    如果您不想对 SW 引脚施加应力、具有较低的电压、那么是否不应该使用 NP/Ns=1/2的变压器、以便在初级侧具有半电压?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacopo、

    是的、NP/NS=1/2将很好地应对 SW 引脚应力。