请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55340 您好!
我想将 TPS55340用作反激式转换器:从24V 输入电压、我想使用变压器生成+/-15V 电压(对于+15V Imax=1 A、对于-15V Imax=0.2A)。
我设计了这样的结构:
反馈引脚通过电阻网络连接到+15V (我已经将电阻器的大小调整为+15V)。 作为变压器、我想使用 来自 Coiltronics 的 VPH5-0155-R (L=89uH NP/Ns=1)。
此设计是否正确、并且还能在轻负载条件下工作?
谢谢