This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:电池电压过低时的预充电问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708698/bq24650-precharge-question-if-the-battery-voltage-is-too-low

器件型号:BQ24650

您好!  

我想知道、即使电池电压低于1.5V、充电也能正常工作吗?  

根据电池检测时序,如果电池电压过低(VLOWV 为1.55V),如果电池电压低至3V,  

VFB 将低于1.55V。  

电源接通时、电池是否可以进入预充电模式?  

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果器件通电时电池电压低于 VLOWV = 1.55V、则 bq24650将施加预充电电流。

    当 mΩ RSR 值为20 μ A 时、预充电电流将为0.2A。当 电池电压上升到高于 VLOWV = 1.55V 阈值后、bq24650将施加快速充电电流。

    此致、

    张安杰洛

    应用工程师|电池充电产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我的意思是、如果电压始终低于 VLOWV、是否会检测到电池并开始预充电?  

    从我的理解到我的接线图、电池电压应高于 VLOWV、以让充电器在加电后检测电池并开始充电。  

    如果电池电压低于 VLOWV、则不会检测到电池。  

    请帮助确认这一点、感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    加电时、如果电池电压低于 VLOWV 阈值、bq24650会将预充电电流施加到
    电池供电。 此功能旨在恢复深度放电的电池。 如果未在内达到 VLOWV 阈值
    启动预充电30分钟后、充电器关闭、状态引脚上显示故障。
    希望此声明能澄清您的问题。
    谢谢