This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:电压和电流类型电源的负载跳转幅度和交叉频率之间的关系

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3843, LM5035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705704/uc3843-relationship-between-load-jump-amplitude-and-crossover-frequency-of-voltage-and-current-type-power-supplies

器件型号:UC3843
主题中讨论的其他器件:LM5035

大家好、我已经了解了您的技术支持 Bob Sheehan 的博客、标题为"如何确定瞬态响应测量的带宽"。
e2e.ti.com/.../how-to-determine-bandwidth-from-the-transient-response-measurement 20与%20Transient %20Response 对比
博客中的等式5和7分别描述了电流和电压型电源的负载阶跃和交叉频率之间的关系。
根据公式、我验证了基于 UC3843的峰值电流类型正向转换器和基于 LM5035的电压类型半桥转换器的负载转换幅值与穿越频率之间的关系。
基于 LM5035的电压类型电源基本上符合公式7、但基于 UC3843的峰值电流类型电源与公式5有很大不同。 具体值和波特图如下所示:

上图基于 LM5035电压型电源波特图、交叉频率 fc 为32kHz、其电流跳转分频 IO 为5A、输出电容 Cout 为88uF、替换为博客中的公式7、Vp 等于220mV、 测得的 Vp 为230mV、基本同意理论计算。

上图基于 UC3843峰值电流类型电源波特图、交叉频率 fc 为822Hz、其电流跳转分频 IO 为0.416A、输出电容 Cout 为47uF、替换为博客中的公式5、Vp 等于1760mV、 测得的 Vp 为120mV、这与理论计算非常不同。

这里发生什么事了? 为什么会有如此大的差异?
它是否是电流模式控制的功能? 当峰值电流类型的负载跳跃时、控制更加敏感、因此跳变幅度会更小?


基于 UC3843的正向电源和基于 LM5035的半桥电源都是正负双路输出、一个通道为12V、一个通道为负12V。 测试波特图是采用双向测试的、即24V 单路输出。 输出电容器是每个分支的电容、而不是两个分支的总电容。 此测试方法是否会产生影响?

我期待你的帮助,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,zoujiangyilang,
    您能否发布示波器图片、显示两种情况下的负载跳转形状。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是峰值电流类型的电源。 当负载被步进时、最大输出电压变化为91mV、但是这个电源的带宽只有800Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个电压型电源。 当负载步进时、最大输出电压变化为256mV、但该电源的带宽相对较高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,zoujiangyilang,
    电源响应负载阶跃的速度应取决于环路带宽。
    电压偏差的振幅应取决于电流阶跃的振幅、总输出电容和环路带宽。
    由于您要测量电压环路的环路增益、因此在此测量中应考虑控制方法提供的任何优势。
    最好的猜测是、瞬态测试或环路增益测量中有一些内容未能引导我们。 如果不详细介绍电路以及如何进行测量、就很难更具体地进行测量。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议、让我比较两个电源测试。