Other Parts Discussed in Thread: BQ76940
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 如图所示、前4个电池连接到 J4电池组。 当不充电或放电时、所有电池的精度约为10mV、
但放电时、电容器 C48之间的电压为3300、例如、C1中的实际电压为3450、误差接近100+MV、其他电压
电容器中的电压正常、
检测到保险丝 F1的电压为100+MV
是否有人明白原因?