This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:在放电或充电时、使用 BQ76940时、第一个电芯的电压不准确

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706439/bq76940-when-discharging-or-charging-the-first-cell-voltage-is-not-accurate-using-bq76940

器件型号:BQ76940

如图所示、前4个电池连接到 J4电池组。 当不充电或放电时、所有电池的精度约为10mV、

但放电时、电容器 C48之间的电压为3300、例如、C1中的实际电压为3450、误差接近100+MV、其他电压

电容器中的电压正常、

检测到保险丝 F1的电压为100+MV

是否有人明白原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    bq76940无法测量低于 GND 的电压。 GND 和堆栈底部之间的差异似乎很大。
    感应电阻器电池侧的 GND 有利于感应输入、使其保持在接近接地的位置、但可以根据您的体验削波底部电池电压。 将 GND 移至 C0连接将在检测输入上施加更多电压。 请参阅 www.ti.com/.../slua749 图22至24以及相关讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。我检查了、发现我的设计与 TI 参考设计不同。我在您接受时更改了我的设计、它的工作原理。

    在充电或放电时、如果我同时打开 CHG 和 DSG、或者在时间间隔或时间延迟内打开 CHG 和 DSG、我还有另一个问题