This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:关于斜升引脚的调整

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706290/tps543c20-about-adjustment-of-ramp-pin

器件型号:TPS543C20

您好!

我看到了以下 E2E 帖子。

e2e.ti.com/.../650127 RAM

在开关频率为1MHz 时、kΩ 引脚的电阻值为121 kΩ 或78.7k Ω、这是建议的值?
我们客户的条件如下。

VIN =μH μF、Vout = 1.2V、Iout = 22A、L = 0.15 μ H、Cout = 800 μ F、FSW=1MHz

如果您没有足够的信息、请告诉我。

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、
    如果 Fsw 为1MHz、则电阻值需要更小(例如121K 或78.7K)、以使斜坡信号更大、从而减少抖动。 最好针对设计的斜坡电阻器一起验证负载瞬态和波特图中的系统。 我将从范围中间的电阻值开始、比如100k。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John-San、

    感谢你的答复。
    我能不能认为斜升电阻越小、抖动就越小?
    此外、当尝试调节100kΩ Ω 的斜坡电阻时、通过使其接近121kΩ Ω、可以改进哪些方面?

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    还有其他问题。
    根据数据表表表表3、放置在斜坡引脚上的电阻器似乎会设置内部 cramp。
    可以通过连接100 kΩ 来设置吗?

    kΩ 不能 kΩ、在本例中为121 μ s 或78.7 μ s、您能给我建议吗?

    如果您没有足够的信息来决定常数、请告诉我们必要的信息。

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    我的错误是、100k 不是一个选项。  TPS543C20使用引脚搭接功能为 cramp 选择精密值、如表所示。  我建议121k。