请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS543C20 您好!
我看到了以下 E2E 帖子。
e2e.ti.com/.../650127 RAM
在开关频率为1MHz 时、kΩ 引脚的电阻值为121 kΩ 或78.7k Ω、这是建议的值?
我们客户的条件如下。
VIN =μH μF、Vout = 1.2V、Iout = 22A、L = 0.15 μ H、Cout = 800 μ F、FSW=1MHz
如果您没有足够的信息、请告诉我。
此致、
YUto Sakai