主题中讨论的其他器件: BQ27542-G1
您好!
几周前、我购买了 EV2400来评估电量监测计。 我用了一天,关闭电脑,第二天又尝试用了一次,它突然停止工作。 指示灯亮起、但 PC 无法识别 USB 设备。 我尝试通过重置按钮进行重置、我在另一台 PC 上尝试过它、尝试重新安装 BatteryStudio 软件、尝试不同的 USB 电缆、我在设备断开连接时等待了几天、没有工作、设备拒绝通信。
是否有某种方法可以诊断和维修设备、或者我是否需要更换?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
几周前、我购买了 EV2400来评估电量监测计。 我用了一天,关闭电脑,第二天又尝试用了一次,它突然停止工作。 指示灯亮起、但 PC 无法识别 USB 设备。 我尝试通过重置按钮进行重置、我在另一台 PC 上尝试过它、尝试重新安装 BatteryStudio 软件、尝试不同的 USB 电缆、我在设备断开连接时等待了几天、没有工作、设备拒绝通信。
是否有某种方法可以诊断和维修设备、或者我是否需要更换?
Daniel、您好!
已使用 EV2400几周。 设备在周五工作,关闭所有设备(包括 PC),然后与周一早上的症状完全相同;指示灯亮起,但没有 USB 连接提示。 已尝试使用多台计算机和电缆、甚至已使用另一台工作正常的 EV2400检查电缆。
在阅读链接的原始问题时、我怀疑通过将插头插入 PC 和 DUT (通过工作台电源)而产生的接地环路会导致断电或上电时出现问题。
在任何其他 USB 测试接口(SPI 通信、I2C、JTAG 适配器等)上从未出现过类似问题、因此我觉得这应该是安全的。 昂贵的错误。 在再次关闭 PC 时不会留下插座!
很抱歉、这不是很有用、但知道断电/上电似乎也会给您造成问题。