This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:EV2400停止通信

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684275/ev2400-ev2400-stopped-communicating

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQ27542-G1

您好!

几周前、我购买了 EV2400来评估电量监测计。 我用了一天,关闭电脑,第二天又尝试用了一次,它突然停止工作。 指示灯亮起、但 PC 无法识别 USB 设备。 我尝试通过重置按钮进行重置、我在另一台 PC 上尝试过它、尝试重新安装 BatteryStudio 软件、尝试不同的 USB 电缆、我在设备断开连接时等待了几天、没有工作、设备拒绝通信。

是否有某种方法可以诊断和维修设备、或者我是否需要更换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    您能拍摄设置的图片吗?

    此外、您的操作系统是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用的是 Windows、请检查设备管理器选项卡中是否没有未知设备。 此外、请发送您设置的快照。 您使用的是哪种监测计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是原始工作设置的图片:

    操作系统为 Windows 10、设备通过 USB 集线器连接。 但我还尝试了该计算机上的不同 USB 端口、并尝试了不同的计算机。 此外,设备树中没有未知设备。 器件似乎已死。 我使用的是 BQ27542-G1电量监测计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    已使用 EV2400几周。 设备在周五工作,关闭所有设备(包括 PC),然后与周一早上的症状完全相同;指示灯亮起,但没有 USB 连接提示。 已尝试使用多台计算机和电缆、甚至已使用另一台工作正常的 EV2400检查电缆。

    在阅读链接的原始问题时、我怀疑通过将插头插入 PC 和 DUT (通过工作台电源)而产生的接地环路会导致断电或上电时出现问题。

    在任何其他 USB 测试接口(SPI 通信、I2C、JTAG 适配器等)上从未出现过类似问题、因此我觉得这应该是安全的。 昂贵的错误。 在再次关闭 PC 时不会留下插座!

    很抱歉、这不是很有用、但知道断电/上电似乎也会给您造成问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    我检查了、我们在 EV2400硬件损坏之前看到过类似的情况。 在我们看到的情况下、电路板上的 U9或 U14中有一个大孔。 除了 IC 损坏的情况外、我们以前没有听说过这个问题。

    此致、
    David