请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3488 您好 TI 专家,
现在我使用的是 LM3488、3.3V 输入、24V 输出、 0.6A 电流、我根据 WENBENCH 进行设计、现在我面临以下问题:
1.I 移除输入电容、无负载、输入3.3V、输出为21.7V、而不是24V
我移除了输入电容、在负载、输入3.3V 时、输出将下拉至3.3V;当我将输入电容更改为47uF 时、输出也为3.3V
电感器非常热、电流限制为3A、导管最大电流为15A、DR 引脚等于输入电压、且始终为高~μ H