This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:LM3488输出电压异常

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692350/lm3488-lm3488-output-voltage-abnormal

器件型号:LM3488

您好 TI 专家,

现在我使用的是 LM3488、3.3V 输入、24V 输出、 0.6A 电流、我根据 WENBENCH 进行设计、现在我面临以下问题:

1.I 移除输入电容、无负载、输入3.3V、输出为21.7V、而不是24V

我移除了输入电容、在负载、输入3.3V 时、输出将下拉至3.3V;当我将输入电容更改为47uF 时、输出也为3.3V

电感器非常热、电流限制为3A、导管最大电流为15A、DR 引脚等于输入电压、且始终为高~μ H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的电流感应电阻器仅为6m Ω、太小。 得出的峰值电流远高于电感器最大电流。 按照数据表选择指南增加电流感应电阻器。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,

    它由 webench 进行仿真、

    那么、他们的 webench 有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fawn、

    为什么要移除输入电容器? 需要输入电容器。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Garrett:
    因为我挂断了 E2E 并发现有人移除了输入电容器~μ F
    我~输入电容器、输出电压与输入电压 Δ V 相同
    您能不能帮助检查原理图、我是否需要更改~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Youhao:
    我将感应电阻器增加到30m Ω,输出电压正常~非常感谢~Ω
    另一个问题是、当负载时电流为0.1A 时、MOS 和电感器是热的、实际上我需要0.6A、当我插入电流时、电流会变得更热、您有什么建议吗?非常感谢~