This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:连接到 bq25606电池充电器的 BQ51013B 无法在低电流消耗下工作

Guru**** 2767735 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691503/bq51013b-bq51013b-connect-to-bq25606-battery-charger-cannot-work-in-low-current-consumption

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件: BQ25606

你(们)好  

我的电路使用 BQ51013B 与 BQ25606连接、用作无线电池充电器。  

当输出电流较高时、它工作正常。 但是、当它在200mA - 300mA 的输出电流范围内时、BQ51013B 会在保持持续重启时出现。  

检查输出电流、即电池的电流。  

Sch Attached、您能帮助检查我的电路上发生了什么情况吗?

谢谢

维也纳国际中心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我的第一个猜测是 RX 和 TX 之间的通信因噪声而损坏。 每250ms 发送一次 Comm 数据包、如果每1.5秒未接收到有效数据包、设备将重新启动。

    需要检查的几件事:
    1) RECT 引脚处的电压。 这大约是未稳压电压(V-RECT)的转换点。 请参阅数据表动态 V-RECT 阈值。 V-RECT 将增加轻负载以更好地支持负载阶跃、其中一个转换点是最大输出电流的10%至20%。 此转换可能会更改足够多的噪声曲线、从而导致问题。 向 RECT 添加额外的电容会有所帮助。
    2) 检查进入 BQ25606的电流是否会在此时执行任何奇怪的操作、从而增加输出噪声。 通信中会出现噪声(电流变化)、并且可能损坏通信。
    3) 原理图显示了 bq51051、电路板上是否使用了 bq51013B?
    4) 外壳中和 TX 上的 RX 线圈电感中有什么。 使用的电容器10nF/33nF/100nF 是17.5uH 线圈值(LS')的正确值--不是无线圈空间 L 值。
    5) 如果问题是通信、可将通信电容器从22nF 增加到更高
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)我尝试通过添加10uF CAP x4 (逐一添加)来增加 Cap to Rect、但没有发生任何情况。 (完全为60uF +220pF)
    2) 2) BQ25606的输出看起来正常。 但 BQ25606的输入(我是指 BQ51013B 的输出)将从4.4变为5V (极低频率方形器件)(200mA-300mA 区域除外)
    3.是的、我确实使用了 BQ51013B
    4、是的、线圈 Ls 约为17.5uH、Ls 约为11uH
    5.我将尝试从22nF 增加 com cap,并很快更新给您。

    我的问题
    1.将 EN2拉高是否有帮助?
    2.我发现 bq51013B 很热、如果太热、是否有选择、然后重新启动????

    谢谢
    维也纳国际中心
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Vic

    1.如果将 EN2拉至高电平是否有帮助?--Bill J--您应该可以,引脚在内部下拉,AD 接地。
    2.我发现 bq51013B 很热、如果温度太高、是否有选择、然后重新启动??- Bill J-不应该变热、如果您无法触摸它(+60C)、则会出现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bill

    我有一些问题

    1) 1)我发现我的输出电压仅为4.2-4.2V。 当我为 Rfod 充电时、从196 Ω 到240 Ω、输出电压变得更有意义、从4.9V 到5V。 我是正确的吗?如果我这么做会发生什么。

    2) 2)如果我将22nF 充电至68nF 或100nF、则不会发生任何情况。

    3) 3) bq51013B 的输出电压

    和 Vrect  

    我一直把 Vrect 的电容增加到300uF……这似乎解决了问题… 在实际情况下、在 PCB 中放置如此多的电容器毫无意义

    4)

    对于热问题、  

      

    温度高达70°C 以上。 但我在电路上找不到任何错误。

    此致

    维也纳国际中心