This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:LED

Guru**** 2445480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686517/tps54200-led

器件型号:TPS54200

尊敬的每个人:

我正在使用 TPS54200开发 LED 管理系统、但在使用该系统时遇到问题。

我没有足够的电感器来在20mA 以下产生更低的电流。

我为它放置了5欧姆电阻、 电流非常让 人沮丧、您可以看到文件。  

将电阻器更改为3欧姆后、情况变得很好。

那么、我的问题是、如果我想减小其电流、我还需要增大电感器吗?

根据我的计算、它将会很大、大约160uH、并且在市场中很难找到。

图1. 5 Ω- 20mA 电源电流。 22 μ H

此致、

图2.3 Ω 33mA - 22uH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yunsong、

    让我看一下、下周一之前回复您。

    谢谢。

    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yunsong、

    由于您的电流为~20mA、您是否要尝试使用我们的线性 LED 驱动器?

    您是否会为您的应用提供更多信息、以便我们推荐合适的应用?

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yunsong、

    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要使用 UV LED、它使用7V 和10mA ~ 300mA。 您建议使用哪种线性驱动器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yunsong、

    由于 LED 可以处理高达300mA 的电流、为什么不设置更高的电流并使用更低的 PWM 占空比来实现相同的结果?

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yunsong、

    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电流是否有任何最低限制?

    此致、
    波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wave、

    如您所知、如果电流很小、则需要增大电感器值以减小电流纹波。

    因此、我建议您使用更高的电流和更低的 PWM 占空比来实现相同的效果。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth