请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54200 尊敬的每个人:
我正在使用 TPS54200开发 LED 管理系统、但在使用该系统时遇到问题。
我没有足够的电感器来在20mA 以下产生更低的电流。
我为它放置了5欧姆电阻、 电流非常让 人沮丧、您可以看到文件。
将电阻器更改为3欧姆后、情况变得很好。
那么、我的问题是、如果我想减小其电流、我还需要增大电感器吗?
根据我的计算、它将会很大、大约160uH、并且在市场中很难找到。
图1. 5 Ω- 20mA 电源电流。 22 μ H
图2.3 Ω 33mA - 22uH