请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27220EVM-744 主题中讨论的其他器件:BQ27220、 BQ27320
你好、Onyx
感谢您在相关问题中的解释。
BQ27220的 TRM 是指一个"唤醒比较器"、可通过'OPERATION CONFIG A'寄存器使用'WAKE_EN'、'EK_TH1'和'WK_TH0'位来操作。
但没有说明比较器的工作配置以及阈值。
我尝试使用 bq27320 TRM 中提到的配置、但它的适用性很好。
(I asumed 'IWAKE'='WAKE_EN'、'Rsns1'='EK_TH1'、'Rsns0'='WK_TH0'。 我弄错了吗?)
您是否详细了解了比较器的阈值电压和位值?
感谢你的帮助
阿农