This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220EVM-744:唤醒比较器和30mA

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQ27320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687556/bq27220evm-744-wake-up-comparator-and-30ma

器件型号:BQ27220EVM-744
主题中讨论的其他器件:BQ27220BQ27320

你好、Onyx

感谢您在相关问题中的解释。

BQ27220的 TRM 是指一个"唤醒比较器"、可通过'OPERATION CONFIG A'寄存器使用'WAKE_EN'、'EK_TH1'和'WK_TH0'位来操作。

但没有说明比较器的工作配置以及阈值。

我尝试使用 bq27320 TRM 中提到的配置、但它的适用性很好。
(I asumed 'IWAKE'='WAKE_EN'、'Rsns1'='EK_TH1'、'Rsns0'='WK_TH0'。 我弄错了吗?)

您是否详细了解了比较器的阈值电压和位值?

感谢你的帮助

阿农

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arnon、
    是的、数据表或 TRM 中没有足够的说明。 我将对此进行深入研究、并将返回给您
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arnon、

    请参见下面的。
    WK_TH1 WK_TH0 电压 检测电阻器的电流
    0 0 250uV 25mA
    0 1 500uV 50mA
    1 0 1mV 100mA
    1 1 2.25mV 225mA

    但愿这对您有所帮助。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、oynx、

    'WAKE_EN'位怎么样? "1"是否启用和"0"是否禁用此功能?  

    此外、我只想确保在量表 TRM 中提到(4.2.6)"将[WK_TH1]和[WK_TH0]位设为0会禁用此功能"、我理解我应该忽略这一点。

    感谢你的帮助

    阿农

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    对您的两个问题都回答是。
    谢谢
    Onyx