This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:TPS70918DBVR 无法看到压降规格。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687225/tps709-tps70918dbvr-can-not-see-the-dropout-spec

器件型号:TPS709

你(们)好  

我将在项目中使用 TPS70919DBVR 、我看到负载和压降;最大压降为1.5V、TPS70912器件的典型值为~1000mV、

 位 tPS70918压降未在我找到的数据表中进行规格描述,请提供帮助。

     谢谢

    黄锦华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JC、

    在数据表上、在 VIN = 0.98×VOUT (nom)的情况下测量压降。 由于最小输入电压限制、压降仅在 VOUT≥2.8V 时有效。

    您计划在应用中使用什么输入电压? TPS709是一款高电压器件;如果您需要使 Vin 非常接近 Vout、则可能不适合您的应用。 如果您可以告诉我您的 VIN、Vout 和电流负载、我可能会建议您使用另一个器件。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

       我只使用 Vin=3.3V,Vout 为1.8V (大约10mA~20mA)。  对于 ITE 8230 IC、请使用。

                  谢谢

         黄锦华  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

     任何更新我 的问题??

    JC HUANG μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    也许我可以帮助您澄清问题。 当输入电压为3.3V 时、其压降电压如图9所示。 在125C 和150mA 的 TJ 负载下、压降为1400mV。

    因此、当3.3VIN-1.4V = 1.9V 时、即使在150mA 的满负载电流下、您也有100mV 的裕度。 您可以将 VDO 视为等效电阻、这意味着如果 VDO 在150mA 时为1.4V、则下降的有效电阻为9.33欧姆。 如果负载为20mA、这意味 着 LDO 由于其内部电阻而仅下降186mV、因此必须调制导通 FET 的栅极以额外降低1.313V、从而将1.8VOUT 从3.3VIN (3.3-1.313-0.186=1.8)正确调节。

    这有道理吗?