This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:PWM 脉冲在输出端不可用

Guru**** 2561620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675447/ucc28950-pwm-pulses-are-not-available-at-output

器件型号:UCC28950

您好!

我在我的电源之一18V 30A、直流输入400V 使用 UCC28950。  它需要在 CC 模式和 CV 模式下运行。 因此、我将使用使用运算放大器实现的外部补偿。 在不带 MOSFET 连接的开环中运行时、如果我引用了我的 CC 误差放大器或 CV 误差放大器中的任何一个、我会观察到28950的每个引脚上的以下电压、  

VREF = 4.98V

EA+= 4.96V (由于无反馈,运算放大器饱和(满输出))

COMP = 4.01v (Comp 和 EA-引脚短接以形成单位增益放大器)

VSS (软启动)= 4.23V

DelAB = 2.50V

DelCD = 2.50V

Delef = 2.26V

TMIN = 0.911V

RT = 4.9V (连接至 Vref 引脚、切换= 100KHz)

Rsum = 2.57V

DCM = 0.270V (通过分压器连接到 Vref)

ADELEF = 0.140V (通过分压器连接到 Vref)

ADEL = 1.78V (通过分压器连接到 Vref)

CS = 0V (因为未连接 MOSFET、没有电流流过)

SYNC =开路(无连接)

OUTA - OUT F =没有可用的 PWM 0V

VDD=15.5V。

如需更多参考、请查找原理图。  

所有引脚的电压均正常且低于限值。  

在 RT 引脚上观察到的波形的性质是什么。 我看到的是纯直流波形?  应为锯齿或应为直流。   

  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Abhishek
    RT 为内部 RC 网络设置充电电流。 RC 引脚本身的电压将为直流电。
    请告诉我这是否不清楚、或者我没有完全回答您的问题。
    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、
    我只看到直流电压、但正如我在帖子中提到的、我没有在任何输出引脚上获得 PWM 脉冲。 这样做的可能原因是什么,我也提到了所有引脚的电压,它们都低于指定的限值? 您能帮我解决这个问题吗? 我不知道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 UCC28950的输出端未获得 PWM 脉冲的其他原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Abhishek

    您在引脚上看到的电压看起来都很合理-我建议您查看 SYNC 引脚-您应该会看到两倍开关频率的脉冲-

    如果 SYNC 引脚上没有任何内容、则可能是器件因某种原因受损-您可以尝试更换它吗? 在执行此操作之前、您可能应该再次查看 VCC 引脚、因为您打开和关闭电源轨时、只需确保它不会在开启或关闭时过冲。

    请告诉我您的使用方式。
    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    正如您所说的、器件已损坏。  

    我在 SYNC 引脚上看到了频率为3.3MHz 的这种波形。 我更换了器件、现在我将获得具有死区和重叠的适当 PWM 脉冲。 我将进行进一步的测试并告知您。  

       

    此致

    Abhishek Mohhe。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek

    您已确定问题并正在取得进展。 如果您有任何其他疑问、请再次在 e2e 上发帖。

    此致

    Colin