您好!
我在我的电源之一18V 30A、直流输入400V 使用 UCC28950。 它需要在 CC 模式和 CV 模式下运行。 因此、我将使用使用运算放大器实现的外部补偿。 在不带 MOSFET 连接的开环中运行时、如果我引用了我的 CC 误差放大器或 CV 误差放大器中的任何一个、我会观察到28950的每个引脚上的以下电压、
VREF = 4.98V
EA+= 4.96V (由于无反馈,运算放大器饱和(满输出))
COMP = 4.01v (Comp 和 EA-引脚短接以形成单位增益放大器)
VSS (软启动)= 4.23V
DelAB = 2.50V
DelCD = 2.50V
Delef = 2.26V
TMIN = 0.911V
RT = 4.9V (连接至 Vref 引脚、切换= 100KHz)
Rsum = 2.57V
DCM = 0.270V (通过分压器连接到 Vref)
ADELEF = 0.140V (通过分压器连接到 Vref)
ADEL = 1.78V (通过分压器连接到 Vref)
CS = 0V (因为未连接 MOSFET、没有电流流过)
SYNC =开路(无连接)
OUTA - OUT F =没有可用的 PWM 0V
VDD=15.5V。
如需更多参考、请查找原理图。
所有引脚的电压均正常且低于限值。
在 RT 引脚上观察到的波形的性质是什么。 我看到的是纯直流波形? 应为锯齿或应为直流。