This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:输出电压未调节且低于 VSYS 最小值

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686664/bq25606-output-voltage-not-regulated-and-below-vsys-min

器件型号:BQ25606

大家好、

我们将 BQ25606用于锂离子电池充电。

当未连接电池时、IC 的输出电压不会被调节。 在本例中、输出电压大约为2.3V

我们预计输出电压将为3.5或更高。 此问题是否由于启用了电池充电而导致?

但是、当我们连接电池时、输出电压将是电池电压、没有任何变化。

我们仅在2块电路板中面临此问题、即使未连接电池、我们仍会按预期获得输出电压。

输入电源电压为5V。  

所附为电路原理图。 如果我们错过了任何一项、请告知我们

谢谢、此致

LIJO Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lijo:

    当电池断开连接时、如果充电器被启用、BAT 引脚将被充电至调节电压。 在抗尖峰脉冲时间为250ms 后、充电器将终止、然后 BAT 电压降至再充电阈 值、然后充电器将再次为电压充电。 建议在未连接电池时禁用充电 、然后调节系统电池电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong Mao、

    感谢响应、在当前设计中、我们已将充电使能引脚硬接线至 GND。
    在新设计中、我们将提供选项和测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 感谢您的确认。