This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:TPS54360在老化测试过程中处于死区状态。

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704039/tps54360-tps54360-is-dead-during-aging-test

器件型号:TPS54360

您好!

将 TPS54360电路作为随附的原理图。

使用30~48V 输入电压、12V 输出电压和0.1~0.6A 电流。

在老化测试期间、TPS54360偶尔会死。 此时、每个引脚电阻如下所示。

  a.1p-8p (BOOT - SW):47 Ω

  b.1p-2p (启动-输入电压):47欧姆

  c. 2p-8p (输入电压-SW):0.0 Ω

您能否检查随附的原理图并告诉我是否有任何错误?

此致、

Nicky

e2e.ti.com/.../TPS54360.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、

    您会看到这种损坏的一个原因是 TPS54360的输入瞬态大于60V。 在此测试期间、器件如何通电? 输入端是否有长电缆? 此外、C40的 ESR 是什么?

    您还可以在 VIN=48V、IOUT=.6A 时共享开关节点波形的图像吗?

    谢谢、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    您会看到这种损坏的一个原因是 TPS54360 的输入瞬态大于60V。

    在此测试期间、器件如何通电?  => 我之前提到过老化测试。 在1~10小时运行后、出现此症状。

    输入端是否有长电缆?  =>同轴电缆。 其长度为1~10M。

    此外、C40的 ESR 是什么?  => 0.8 Ω



    您还可以在 VIN=48V、IOUT=.6A 时共享开关节点波形的图像吗?  =>会给您发送。

    客户使用 EVM 进行了测试、在开/关测试期间也出现了相同的症状。

    此致、

    Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    是否有任何更新?
    您能否告诉我原理图中是否还有任何检查点? (请参阅随附的原理图)

    此致、
    Nicky

    e2e.ti.com/.../TPS54360-Schematic_5F00_Block_5F00_20180703.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    已连接开关节点波形。

    请参考、让我尽快得到您的回复。

    谢谢、此致、

    Nicky

    e2e.ti.com/.../SeeEyes.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、

    感谢您分享有关 C26的原理图和信息以及开关节点波形。

    查看原理图、设计中的缺点包括:

    1.如果输入端(+48V)存在瞬变、输入 LC 滤波器将在 TPS54360器件的输入端产生振铃。 抑制振铃并限制此风险的一种方法是将 C25至 C26的 ESR 增加到3欧姆振铃、或添加与 C25和 C26串联的阻尼电阻器。

    2.按照数据表中的建议在器件旁边直接添加3uF 陶瓷电容。

    L8的饱和电流是多少?

    此外、您的示波器带宽是否在共享的开关节点波形中受到限制? 我想了解是否存在任何开关节点振铃。

    此外、您能否共享布局以供审阅?

    您能否帮助澄清故障条件?
    -"客户使用 EVM 进行了测试、在开/关测试期间也出现相同的症状。" -您是不是说您在启动期间通过切换 VIN 电压复制了 EVM 上的故障?
    "我提到过的老化测试。 在1~10 μ s 的工作时间后、出现此症状"-我的理解是、此测试在25C、48V 输入电压、600mA 负载下、并保持稳定状态运行。 是这样吗?
    -在客户老化测试和 EVM 中有多少个装置损坏?

    感谢您帮助回答我的上述问题。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、

    此外、在您共享的波形中、什么是通道4? 该 VIN、在 IC、L6之前、同轴电缆之前的哪个位置探测?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    请参阅下面的我的评论、尽快让您了解 L8和布局。

    您能否帮助澄清故障条件?

    -"客户使用 EVM 进行了测试、在开/关测试期间也出现相同的症状。" -您是不是说您在启动期间通过切换 VIN 电压复制了 EVM 上的故障? =>可以

    "我提到过的老化测试。 在1~10 μ s 的工作时间后、出现此症状"-我的理解是、此测试在25C、48V 输入电压、600mA 负载下、并保持稳定状态运行。 是这样吗?  =>是、负载电流除外。 最大负载电流为300mA、而不是600mA。

    -在客户老化测试和 EVM 中有多少个装置损坏?  => 7~8 IC 和1 EVM 的单位

    此外、在您共享的波形中、什么是通道4? 该 VIN、在 IC、L6之前、同轴电缆之前的哪个位置探测? =>通道4是 Vin、并在 IC 侧探测(例如在 L7之后)。

    还有一个问题。

    测量的 Comp 引脚波形如所示。 COMP 波形上存在噪声。

    如何降低此噪声? 您能否推荐比较器滤波器值?

    对于此比较器噪声、可能会出现哪种症状?

    此致、

    Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、

    感谢您分享此信息。

    是的、请在获得布局后共享该布局。 VIN=48V 时、布局很重要。 确保不会有噪声耦合到 COMP 中也很重要。

    如何使用 Tip & Barrel 方法测量 COMP? 您需要确保系统在稳定的条件下运行。 您是否还针对此设计进行了环路响应测量?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、  

    我会在得到这些信息后立即让您获得布局和其他答案。

    首先、客户想知道 COMP 引脚上的 RC 值(R17=12.4K、C33=15nF、C30=12pF)是否正确、开关频率大约为215KHz (RT=470K)。  

    如果 RC 值不正确、您能否推荐值?

    BOOT 引脚和 SW 引脚之间有22 Ω 串联阻尼电阻(R14)。

    该电阻值不会产生任何问题?

    请尽快让我获得答案。

    谢谢、此致、

    Nicky

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    附加的布局文件。

    请查看并让我获得结果。

    请让我获得以下问题的答案。

    首先、客户想知道 COMP 引脚上的 RC 值(R17=12.4K、C33=15nF、C30=12pF)是否正确、开关频率大约为215KHz (RT=470K)。  

    如果 RC 值不正确、您能否推荐值?

    BOOT 引脚和 SW 引脚之间有22 Ω 串联阻尼电阻(R14)。

    该电阻值不会产生任何问题?

    此致、

    Nicky

    e2e.ti.com/.../TPS54360-PCB-LAYOUT_5F00_SeeEyes.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    您能否回答以下有关开关节点波形的问题:

    此外、您的示波器带宽是否在共享的开关节点波形中受到限制? 我想了解是否存在任何开关节点振铃。

    关于 Rboot = 22欧姆、您认为这可能会过大、并且不再改善开关节点振铃。  请参阅以下有关使用引导电阻器进行设计的应用手册: www.ti.com/.../slpa010.pdf

    关于布局、二极管方向不遵循数据表建议。  这会导致反馈和 COMP 组件与器件的距离进一步增大、并增加接地回路。

    数据表:

    此致、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katelyn、

    示波器带宽为500MHz、2.5GS/s
    其型号为 Tektronix DPO 4054B。

    请告诉我 COMP 引脚 RC 滤波器值是否正确?

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    我的意思是、该测量的信号带宽是多少? 您可以限制布线的带宽、这可能会隐藏潜在噪声。

    其次、我查看了薪酬计算器、请查看我的以下建议:

    Rcomp = 2.66k Ω
    Ccomp=1654pF
    Cpole = 200pF


    我还建议您将设计与此计算器进行比较:

    e2e.ti.com/.../7_2D00_12_2D00_18_2D00_TPS54360_2D00_361FAMILY_5F00_CALC_5F00_TOOL_5F00_REVE.xls

    此致、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    客户按照以下方式更改了电路、并且正在进行老化测试。  

    此电路更改是否可以使电路板保持稳定性?   

    1. R14:从22Ω Ω 更改为0 Ω
    2. TVS2:新增
    3. C30:从12pF 更改为150pF

    此致、

    Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、

    感谢您共享此更新。

    该 Comp 波形看起来得到了很大改善。 为了验证稳定性、我建议运行环路响应测量和/或负载瞬态测量。

    此外、您是否能够使用新补偿共享开关节点波形?

    谢谢、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    是否有客户提供的任何更新或任何其他问题?

    谢谢、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    所连接的是您请求的开关节点和引导引脚波形。

    请参阅随附的。

    [开关节点]

    [引导引脚]

    此致、

    Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、

    感谢您分享这些波形。 这与预期的情况相同。

    客户是否有任何其他问题?

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、

    由于此应用没有任何未决问题、我将关闭此 E2E 主题。 如果客户有任何其他问题、请再次在 E2E 上发帖。

    此致、
    Katelyn