您好!
将 TPS54360电路作为随附的原理图。
使用30~48V 输入电压、12V 输出电压和0.1~0.6A 电流。
在老化测试期间、TPS54360偶尔会死。 此时、每个引脚电阻如下所示。
a.1p-8p (BOOT - SW):47 Ω
b.1p-2p (启动-输入电压):47欧姆
c. 2p-8p (输入电压-SW):0.0 Ω
您能否检查随附的原理图并告诉我是否有任何错误?
此致、
Nicky
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
将 TPS54360电路作为随附的原理图。
使用30~48V 输入电压、12V 输出电压和0.1~0.6A 电流。
在老化测试期间、TPS54360偶尔会死。 此时、每个引脚电阻如下所示。
a.1p-8p (BOOT - SW):47 Ω
b.1p-2p (启动-输入电压):47欧姆
c. 2p-8p (输入电压-SW):0.0 Ω
您能否检查随附的原理图并告诉我是否有任何错误?
此致、
Nicky
您好 Katelyn、
您会看到这种损坏的一个原因是 TPS54360 的输入瞬态大于60V。
在此测试期间、器件如何通电? => 我之前提到过老化测试。 在1~10小时运行后、出现此症状。
输入端是否有长电缆? =>同轴电缆。 其长度为1~10M。
此外、C40的 ESR 是什么? => 0.8 Ω

您还可以在 VIN=48V、IOUT=.6A 时共享开关节点波形的图像吗? =>会给您发送。
客户使用 EVM 进行了测试、在开/关测试期间也出现了相同的症状。
此致、
Nicky
您好 Katelyn、
是否有任何更新?
您能否告诉我原理图中是否还有任何检查点? (请参阅随附的原理图)
此致、
Nicky
e2e.ti.com/.../TPS54360-Schematic_5F00_Block_5F00_20180703.pdf
您好 Katelyn、
已连接开关节点波形。
请参考、让我尽快得到您的回复。
谢谢、此致、
Nicky
您好 Katelyn、
请参阅下面的我的评论、尽快让您了解 L8和布局。
您能否帮助澄清故障条件?
-"客户使用 EVM 进行了测试、在开/关测试期间也出现相同的症状。" -您是不是说您在启动期间通过切换 VIN 电压复制了 EVM 上的故障? =>可以
"我提到过的老化测试。 在1~10 μ s 的工作时间后、出现此症状"-我的理解是、此测试在25C、48V 输入电压、600mA 负载下、并保持稳定状态运行。 是这样吗? =>是、负载电流除外。 最大负载电流为300mA、而不是600mA。
-在客户老化测试和 EVM 中有多少个装置损坏? => 7~8 IC 和1 EVM 的单位
此外、在您共享的波形中、什么是通道4? 该 VIN、在 IC、L6之前、同轴电缆之前的哪个位置探测? =>通道4是 Vin、并在 IC 侧探测(例如在 L7之后)。
还有一个问题。
测量的 Comp 引脚波形如所示。 COMP 波形上存在噪声。
如何降低此噪声? 您能否推荐比较器滤波器值?
对于此比较器噪声、可能会出现哪种症状?
此致、
Nicky
您好 Katelyn、
我会在得到这些信息后立即让您获得布局和其他答案。
首先、客户想知道 COMP 引脚上的 RC 值(R17=12.4K、C33=15nF、C30=12pF)是否正确、开关频率大约为215KHz (RT=470K)。
如果 RC 值不正确、您能否推荐值?
BOOT 引脚和 SW 引脚之间有22 Ω 串联阻尼电阻(R14)。
该电阻值不会产生任何问题?
请尽快让我获得答案。
谢谢、此致、
Nicky
您好 Katelyn、
附加的布局文件。
请查看并让我获得结果。
请让我获得以下问题的答案。
首先、客户想知道 COMP 引脚上的 RC 值(R17=12.4K、C33=15nF、C30=12pF)是否正确、开关频率大约为215KHz (RT=470K)。
如果 RC 值不正确、您能否推荐值?
BOOT 引脚和 SW 引脚之间有22 Ω 串联阻尼电阻(R14)。
该电阻值不会产生任何问题?
此致、
Nicky
你好、Nicky、
您能否回答以下有关开关节点波形的问题:
此外、您的示波器带宽是否在共享的开关节点波形中受到限制? 我想了解是否存在任何开关节点振铃。
关于 Rboot = 22欧姆、您认为这可能会过大、并且不再改善开关节点振铃。 请参阅以下有关使用引导电阻器进行设计的应用手册: www.ti.com/.../slpa010.pdf
关于布局、二极管方向不遵循数据表建议。 这会导致反馈和 COMP 组件与器件的距离进一步增大、并增加接地回路。
数据表:
此致、
Katelyn
你好、Nicky、
我的意思是、该测量的信号带宽是多少? 您可以限制布线的带宽、这可能会隐藏潜在噪声。
其次、我查看了薪酬计算器、请查看我的以下建议:
Rcomp = 2.66k Ω
Ccomp=1654pF
Cpole = 200pF
我还建议您将设计与此计算器进行比较:
e2e.ti.com/.../7_2D00_12_2D00_18_2D00_TPS54360_2D00_361FAMILY_5F00_CALC_5F00_TOOL_5F00_REVE.xls
此致、
Katelyn