This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5085:实验室测试效率与 Webench 不符#39

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685510/webench-tools-lm5085-lab-testing-efficiency-not-aligning-with-webench-s

器件型号:LM5085

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

对于下面的电路、实验室中测试的性能与 Webench 在效率和热性能测量方面的结果没有很好的相关性。  客户在降压和 MOSFET 上测量的温度为100+C。  我在 Webench 中试验了调整电路值、但没有看到太大的影响、但是我无法更改 MOSFET 以匹配客户的选择、即 Vishay FET。  当我尝试将默认建议的 Webench 电路更改为客户的 MOSFET 时、我收到一条错误消息、说这是"库中唯一的双 FET "?  我在下面对 Webench FET 和电路的 FET 进行了规格比较、并注意到 QC 等级是唯一看起来很像异常的项目?

VIN = 12V 至70V

Vout = 5V

Iout = 2A

感谢您的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harold、

    您能否让客户首先确认供应稳定。 这可以通过测量开关节点上的电压来确定。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harold、

    此外、在原理图审阅时、我注意到您有一个从 Isense 到 GND 的电容器、电容器 C11应从 Isen 到 Vin、而不是 GND。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您发现该错误!  我转发给客户、要求他们纠正 C11连接并在实验室中重新测试。  我将告诉您事情是如何进行的。  我在 Webench 中查看是否可以重现错误、但尚未完成此工作。  Webench 是否会预测效率差和高温温度是否会出现此错误?

    此致、

    Harold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harold、

    C11位置不是问题的根本原因、但肯定会为电流感应信号提供有效滤波、同样、这与 FET 过热无关。

    我仍然认为电源可能不稳定、测量开关节点电压将有助于确定电源是否稳定、如果稳定、您应该得到无抖动的方波测量。 如果不稳定,则无法在 vSwitch 上触发,您将观察到大量抖动。   请让它们捕获负载条件下的开关节点电压。  

    Webench 预测效率、但您的基准测试效率与结果不匹配、因为我相信可能会出现上述不稳定问题。   

    期待您的结果。

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    栅极驱动稳定、没有抖动、并且 Isen 引脚上也没有抖动。信号在负载或无负载情况下看起来完全平方。

    C11移除并未对电路的效率或稳定性进行任何更改。

    我要求客户确认其负载是简单的2.5Ohm 负载电阻器、5V/2A。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Harold、

    您能确认开关频率吗? 最好查看22uH 电感器和接线柱的左侧、这样我就可以看到吗?

    提前感谢。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     两 个通道的输入电压(Vin)为48V、输出为0.5A@5V。

    这是一个到达22uH 的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来很完美

    您是否遇到过热 FET、或者您的客户? 我不确定在这些条件下 FET 为什么会过热、除非您在布局中没有为散热分配足够的铜。

    您能否验证一下、您是否有一个 FET 在室温下以100°C 运行、输出电压为5V @2A、而开关节点如上所示、运行频率为~270kHz?

    谢谢。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附了一些原始设计和我们正在调试的热电数据。

    时间 输入电压 输入电流 输出电压 输出电流 问题4.   问题1. 问题3. D1 (V10100) TVS1 U3 U2 U1 线圈 L3 环境 效率%
    30分钟 48 0.153. 5.2/5.2. .5/.5 68.2. 52.3. 52.6. 69.6. 49.6. 53.2. 53.4. 不适用 56.8. 23.9. 71.
    1小时 48 0.152. 5.2/5.2. .5/.5 71.1. 55.5 54.6. 72.7. 51.2. 55.7. 55.8. 88.6. 59.5. 23.2. 71.
    2小时 36. 0.191. 5.19/5.19. .5/.5 63.3. 49.2. 50.01. 64.8. 48.1. 53.8. 54.1. 75.6. 54.3. 23.8. 75
    3小时 36. 0.191. 5.19/5.19. .5/.5 63.8 50.1. 51.3. 66 48.5. 52.1. 52.1. 75.3 54.1. 24.5 75
    4h 24 0.268. 5.17/5.17. .5/.5 51.6. 40.8. 41.2. 53.5 39.7. 42.9. 42.9. 58.3. 44.2. 22.1. 80
    5小时 24 0.268. 5.17/5.17. .5/.5 52/.3 42.3. 42.2. 54.7. 41.3. 44.1. 44.1. 60 45.2. 23.4. 80
    6小时 69 0.118 5.22/5.22 .5/.5 86 64.4. 64.3 85.4. 59.1 64.6. 64.6. 109. 69.5. 22.9. 64.11.
    7小时 69 0.118 5.22/5.22 .5/.5 85.8. 64.7. 65 86.4. 60.4. 64.8. 64.8. 109.2 69.9. 22.8. 64.11.
    15小时 69 0.118 5.22/5.22 .5/.5 83.8. 63.4 63. 83.2 58.2. 62.2. 62.4. 107. 67.5. 22. 64.11.
    最大输入电压90Vdc 输出5.13Vdc 0.5A  
    最小输入电压5.5Vdc 输出4.6Vdc 0.5A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harold、

    看看您的最后一行、您的效率看起来是32%?  我会查看开关节点的上升和下降时间吗?   

    您可以尝试不同的二极管吗? 我会使用 Diodes inc (或类似产品?)的 B3100 谢谢。


    David。