This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:在执行 ManufacturerAccess 命令后未执行关断

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673809/bq78350-r1-shutdown-not-performed-after-manufactureraccess-command-executed

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ78350

您好!

我们遇到了关断问题、该问题似乎与温度有关。 我们的 MCU 使用 SMBus 从 BMS 读取数据值、并控制何时关闭。 我们使用的关断过程是:

- MCU 发送 MAC 关闭

- MCU 读取操作状态寄存器、直到 SDM 位置位、然后它会占用所有通信(以便不会再次唤醒 BMS)

- BMS 应关闭、因此应从 AFE (bq76940)中禁用2.5V LDO

但是、当我们进行温度测试时、BMS 不会在设置 SDM 位后关闭、而是会清除该位并继续运行。 发生这种情况时、UTD 保护已激活(我们将阈值设置为-20°C)。  

即使在-20°C 且存在 UTD 的仿真温度传感器中、此过程在室温下也能正常工作。

我找不到有关 BMS 不关闭原因的任何参考、我还在 sluubd3c 部分17.2.1中阅读了:

" 启用关断模式后、不进入关断模式就无法清除该模式"。

这似乎不正确、永远不会进入关断模式(我至少可以检测到的模式)。

您能不能就此简单介绍一下?

此致

伊曼纽尔·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊曼纽尔、您好!
    器件中不存在任何可疑情况、这两种情况都应在-40C 温度下工作、这是较低的建议工作温度条件。 SDM 位清零的2个预期说明将是电量监测计的复位、或者系统关闭并重新启动。 如果启用了关断功能、则关断应显示在寿命数据关断计数器中。
    电流可以防止监测计关断、但如第17.2.10节所示、不会清除该情况。
    由于电路板上的冷凝、低于0C 的测试可能很困难。 您可以监控 REGOUT 和 TS1信号、以查看是否有任何情况导致测试关闭后的复位或重新启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在在室温和-0下测量了 REGOUT 和 TS1信号、使用电位计模拟 NTC 的-20值。  我不会在这些信号中发出任何可疑的信号、但可能我缺少了什么东西?

    在图片中、蓝色信号为 TS1、品红色信号为 REGOUT。

    第一张图片:不会出现0度和停机

    第二张图片:室温、发生关断且 REGOUT 下降  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、您好!

    当 REGOUT 下降时、TS1上有脉冲是可疑的。  当器件关闭时、不应存在温度样本。  由于默认关断延迟较长、因此很难在何时发生关断时获得一个基准帧。  

    查看您的引导电路、看看它是否触发。  它可能几乎在室温下触发、而在低温下触发。 您可能需要在关断时保持您的引导电路。

    在本示例中、FET 关断时间和运输延迟缩短、因此波形适合屏幕。  室温下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的启动电路在这一点上确实很有趣。 请参阅所附图像、其中0度关闭成功、-20度关闭失败。 我们将测量电路并可能对其进行一些修改、然后返回结果。

    //伊曼纽尔·W

    e2e.ti.com/.../Freeze-test.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们现在已经修改了启动电路、问题似乎已经解决。 我们的电路可使 SMBus 时钟在连接 EV2300时产生脉冲、而 SMBus 线路上拉至3V3馈电时的速度比2.5V REGOUT 慢得多。 因此、当 BMS 正确关闭 REGOUT 时、3V3馈电使启动电路通过 SMBus 时钟生成脉冲。

    将 SMBus 线路拉至3V3的 REGOUT、即可解决该问题。

    我有另一个相关问题:

    在另一个使用 BQ78350/BQ76940的项目中、它们启动电路板时遇到问题。 为了使 AFE 正确启动、它们需要安装三个220K 电阻器、每个电阻器与 TS1并联一个、2个和3个输入。 如果没有这些、一些电路板将无法完全启动、而在其他电路板上、AFE 将仅部分启动(例如、组1和组2将启动、组3将不启动)。 这将由未完成的非启动块中的电池测量检测、仅报告0。 您是否在其他地方看到过类似的行为?

    此致

    //伊曼纽尔·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊曼纽尔、您好!
    很高兴听到您找到了解决方案。
    TSN 引脚是输入、如果热敏电阻未连接或未使用、则应具有下拉电阻器。 如果电路板与热敏电阻分离进行测试、则应在测试装置上支持这些特性。 TSN 引脚上的残余电荷会阻止一个组/组启动。 如果该组未启动、则器件将有一个 XREADY 故障、该故障不会清除、不同的电池将读取0、具体取决于哪个组未启动。 数据表中未显示悬空的 TSN 引脚、器件常见问题解答中确实提到了下拉电阻、并且可能有几篇 e2e 文章描述了该行为、但并不明显。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、对于任何没有 NTC 的 TS 引脚、都需要下拉电阻器。 好的、谢谢! 不过、根据我同事的理解、在所有三个 TS 引脚上都连接了10K NTC、但器件仍无法始终启动。 您有什么想法吗?

    此致

    伊曼纽尔·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊曼纽尔、您好!
    我不知道为什么它不会启动。 不启动的已知原因是:
    上部组缺少电源
    短路 CAPn 电容器
    TSN 下拉电阻缺失、从而允许 TSN 引脚上保持残余电压或电压
    TSN 被拉至 VSS 而不是本地基准
    如果某种情况干扰了内部通信、XREADY 可被置位、但是如果部件随后启动、电压将出现并且状态可被清除。 损坏的部件可能具有 XREADY、但人们会期望它是永久性的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、但感谢您提供的信息。 我们将保持这些电阻器就位、并调整温度系数以对其进行补偿。  

    由于最初的问题已经解决,我现在将把这个问题标记为已解决。

    此致

    //伊曼纽尔·W