主题中讨论的其他器件:BQ76940、 BQ78350
您好!
我们遇到了关断问题、该问题似乎与温度有关。 我们的 MCU 使用 SMBus 从 BMS 读取数据值、并控制何时关闭。 我们使用的关断过程是:
- MCU 发送 MAC 关闭
- MCU 读取操作状态寄存器、直到 SDM 位置位、然后它会占用所有通信(以便不会再次唤醒 BMS)
- BMS 应关闭、因此应从 AFE (bq76940)中禁用2.5V LDO
但是、当我们进行温度测试时、BMS 不会在设置 SDM 位后关闭、而是会清除该位并继续运行。 发生这种情况时、UTD 保护已激活(我们将阈值设置为-20°C)。
即使在-20°C 且存在 UTD 的仿真温度传感器中、此过程在室温下也能正常工作。
我找不到有关 BMS 不关闭原因的任何参考、我还在 sluubd3c 部分17.2.1中阅读了:
" 启用关断模式后、不进入关断模式就无法清除该模式"。
这似乎不正确、永远不会进入关断模式(我至少可以检测到的模式)。
您能不能就此简单介绍一下?
此致
伊曼纽尔·W