请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5088 工具/软件:WEBENCH设计工具
请 查看 我 的设计。Vin=18-72V,Vo=12v.io=3.25A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
请 查看 我 的设计。Vin=18-72V,Vo=12v.io=3.25A
您好!
我已附上 Quickstart 计算器建议:
e2e.ti.com/.../M5088_5F00_Quick_5F00_Start_5F00_Review.xls
我要强调的几项建议是:
Cboot = 55nF
CVCC = 0.6uF
C10的 ESR 是什么? 它应小于51m Ω。
L2应为20.15uH。
同样、请参考显示所有建议的快速入门计算器。
此致、
Katelyn