This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:HO 输出保持高电平- EN 通过下拉电阻器禁用

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714, TIDA-00778

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674830/ucc27714-ho-outputs-stay-on-high---en-disabled-via-pull-down

器件型号:UCC27714
主题中讨论的其他器件: TIDA-00778

您好!

几周前报告的情况被认为是 HB 泄漏、因为尚未安装 FET。 遗憾的是 、在安装了 HO/LO 栅极驱动器后、报告的情况仍然存在。

MCU PWM 引脚1/2 (下拉 20k)和 GPIO 驱动 器 EN 引脚4 至三个 uC 器   件的 POR 在 HO 变为高电平时将 EN 线下拉10k 为0V。

电源+15 VDD 具有2.97ms 的延迟、延迟高达3V3 MCU 功率捕获的80%、如下所示。 这些 uC 一直将 POR 上的 HO 设置为高电平、 并且不遵循数据表中的真值表。 确保在每个引脚上焊接烙铁温度258*C 的时间少于10秒大多数是在 不到4秒的时间内完成的,焊到焊盘 上看起来非常干净,不是很冷。  在  HS/HO 引脚11/12之间并联20k/16V 齐纳二极管、并 在任一引脚上测量+13v。

导致 HO 始终保持打开的原因 是、LO 在  POR 期间保持0v。  任何到引脚1/2的 PWM 驱动都会导致1/2电桥击穿、 同时 MCU 紧急关闭。  

已向系统施加电源:HO 至 VDD 上升:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101、

    感谢您关注 UCC27714以及其他信息和采集。 我们一定会帮助您达到这一目标。

    为使其保持直流、MCU 通过 POR、EN 输入被拉至0V。 MCU 上电、然后是 VDD ~3ms 后。 HO 与 VDD 同时导通、即使 EN 被拉至低电平也是如此。 然后它保持高电平、并在低侧打开时导致击穿。 这听起来是否像您看到的那样?

    对 VDD 上升前 HO 上的少量电压感到好奇。 执行此测试时、您的功率级上是否有电压? 系统通电时、您是否有启用引脚和 HI 引脚快照? 此外、您能否分享与驱动器相关的原理图部分? 这将有助于更好地了解系统、尤其是因为这似乎适用于所有三种器件。

    此致、

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好、感谢您的快速回复!

    [报价用户="John Geiger"]要做到这一点,MCU 通过 POR,EN 输入被拉至0V [/报价]

    否、EN 引脚在 POR 前为静态低电平、然后通过弱下拉电阻启用 GPIO、但在 POR 后在引脚4上测量0v。

    [引用 user="John Geiger">在 VDD 上升之前对 HO 上的少量电压感到好奇。 执行此测试时、您的功率级上是否有电压? 执行[/报价]

    是的。同样的20V 直流电源 也用于针对 VDD 上升进行+15V 降压、如第二次捕捉 CH2所示。

    [报价用户="John Geiger"]系统通电时、您是否有启用引脚和 HI 引脚的快照? A [/报价]

    HI 上没有发生任何事件来 触发示波 器(TRIG 0-180mv)、然而 HO 变为 高电平、就像下面的捕获一样。 上面的 HO 捕获实际上是 FET 的栅极桥臂上升到刚好高于接地(POR)大约1.2V 、然后在 所有3个栅极驱动器上上升到电源轨。 问题仍然是、所有3个栅极驱动器如何能够击败数据表中的真值表。 仔细检查直流总线电源、HO 驱动器或 HB/HS 引脚之间是否短路。 奇怪的是、没有 安装任何 FET 的高侧 HO 输出在 EN 是否由 GPIO 控制时执行的操作是非常相同的。 现在、如  上所述、EN 是 GPIO 控制的、10k 拉低。  

    也许 我们这里有一批坏的芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user ="BP101"]奇怪的是、没有 安装任何 FET 的高侧 HO 输出执行的操作是相同的、无论 EN 是否由 GPIO 控制

    我的意思      是说、在 MCU 闪存之前、EN 总线从3V3 GPIO 上升到4.4V、然后通过移除51.1欧姆串联电阻器立即断开所有 EN 引脚。 在安装 FET 之前、 根据 TM4C1294数据表、GPIO 引脚 在 刷写固件之前处于高阻抗状态。

    EN 引脚与 MCU 控制断开、 但 HO 输出测量值为+12.6vdc。   EN 上的200k 内部上拉 电阻将电流限制为75uA VDD 15V、 很难想象 MCU 会损坏 UC 使能引脚、尤其是因为它从未刷写。   仅在最近  安装 FET 和 三个新的51欧姆时、才在 EN 总线上添加了10k 下拉电阻、从而将 EN 引脚4恢复 到 MCU GPIO 控制。

    因此、当我说静态10k 下拉电阻时、并不表示 EN 引脚可能上升 1.92V、而是驱动 EN 引脚的 GPIO 输出进入 POR 高阻抗状态、但这似乎不太可能导致 HO 变为高电平。

     如果 EN 引脚 具有 任何允许 HO 跳转到电源轨的真值、可能会造成灾难性的后果? 似乎不太可能、因为 EN 从 MCU 断开、HO 仍跳转到示波器上的 VDD 轨 并降至 大约13.3v。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 驱动原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101:

    感谢您提供的所有信息。 您似乎已经充分排除了 EN 和 HI 上的电压导致干扰。 一件看起来不正确的事情是自举电容器完全可以充电。 通常、自举电容器仅在低侧打开时充电、将开关节点短接至接地并提供从 HB 到 GND 的电流路径。 然后、高侧输出使用此充电电容器通过 VCB+Vin 切换高侧 FET。 如果 LO 在 POR 上成功保持关闭、则应该没有用于为 CBS 充电的电流路径。

    您的示波器截图显示了 VDD 之后立即出现的 HO、这意味着有一条电流路径为自举电容器充电。

    您能否按如下方式对电阻和正向电压进行几次测量?
    VDD-HB
    HB-VDD
    HB-HO
    Ho-HB
    Ho-HS
    HS-HO
    HS-GND
    GND-HS

    此外、在设置运行稳定状态的情况下、您能否测量 Rboot 和 D3上的压降? 这可以让我们很好地了解从 VDD-HB 流入的电流大小、也可能是您观察到 HO 下降到13.3V 的原因。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="John Geiger"]您的示波器截图显示了紧跟 VDD 之后的 HO、这意味着有一条电流路径为自举电容器充电。
    [/报价]

    实际上、示波器会触发 CH1/HO、 它在 VDD 之前开始上升、但随后在上升之前快速下降、对于单通道捕获而言非常重要。

    我检查了 DBOOT 二极管 1uf 陶瓷电容器是否正确安装了15Vdc、如原理图所示。   HO 输出 在 安装 FET 之前读数为12.6V、有理由询问外部齐纳二极管是否直接放置在引脚11/12两端而不是栅极电阻后面。 回顾 TINA 在  栅极驱动器上的齐纳二极管周围生成了奇数瞬态分析。  然后、TINA 支持论坛被要求用 零值开始分析、似乎在没有 HI 出现的情况下阻止 HO 输出变为高电平。 你怎么说呢?

     安装过程中没有 ESD (腕带50% RH 68*F),但发运的芯片没有黑色抗 静电泡沫。   需要在数据表泡沫中读取的数据由 Arrow 以防静电袋装运、带雾器密封日期、安装芯片当天打开 的防潮袋上有蓝色点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="John Geiger"的说法]通常、自举电容器仅在低侧打开时充电、将开关节点短接至地并提供从 HB 到 GND 的电流路径。 [/报价]

    你们为什么总是认为 HO/HS 两端的+13.3v 会通过 Rboot/dboot 泄漏、而不是从内部 通过 ESD 保护二极管产生? TINA 在分析开始时显示 HI 为高电平、而不 是 HO 想象的回忆、在初始值停止 为高 电平(高电平)时开始瞬态分析、导致 HO 为低电平。 因此、在初 始条件为零的类似分析测试中、齐纳二极管会导致 HO 上产生高电压。

      由于+15降压 IC 保持 低温、因此通过 VDD 不会产生过多电流消耗。 在   MCU POR 期间、必须再次考虑 EN 引脚(1.92v float)的转换 可能是以奇数方式劫持 OVP 电路还是将其销毁? 5VDC 降压和15V 降压    转换器与两个降压转换器共用一个 RC 延迟、EN 上升至2.9V 电源 、这会导致 LDO 3V3的延迟。

    如果59uA 的电流消耗 破坏了将 UCC 树的 EN 引脚电路、则这些 uC 需要尽快对器件设计进行审查!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW:

    John 我可以对整个原理图进行 PM 审核、Derek 也应该对其进行审核、因为 HO 的这种行为是很奇怪的。 这不是我第一次在三相半桥配置中使用类似的栅极驱动器、但从来没有像这样做过。 还将检查通过美国电路板内部电气测试的未组装 PCB、从而获得认证!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    空白 PCB 按预期正常运行对于原理图和其他供应商的原型而言没有问题栅极驱动器相同的基本逆变器电路、无 EN 驱动器。 问题似乎是 UCC27714内部的 RS 锁存器不会清除 HO 侧驱动器、无论在 POR 上如何处理 EN、例如 EN 低电平(0v)、然后2秒延迟开关 EN 高电平(3.2V)或以 EN 高电平(3.2V)启动、 2秒延迟开关 EN 低电平(0v)或使 EN 在 POR 相同问题上保持悬空、HO 变为高电平所有栅极驱动器。 通过 FET 的高侧 DS、低侧 DS 始终存在一些泄漏、但在 POR 期间、HO 从不会在任一侧打开、这会导致保险丝 FET 击穿和熔断等。

    当然、似乎是某种 VDD 勘误表、阻止它发生的诀窍是什么? 移除 UCC 引脚11-12上的16V 齐纳二极管并不会阻止 HO 达到高电平。

    通过二极管检查所有 UCC 上的 EN 引脚可测量0.740v (COM)/1.34v (VDD)压降、例如、没有短接 ESD 轨二极管。 HS/HO 至 COM 170k++。 HB 到 COM 1.6--megohms。 VDD 至 GND 8.7k。 在高侧 FET 漏极上、欧姆(++)会增加或(--)减少对680uf 电容器的充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BP101:

    您能否移除180V 总线电压、使用跳线或其他东西将 HS 暂时短接至 GND、并检查 HO 是否仍然拉高?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:

    当跳线接地时、栅极电压缓慢上升、然后接地。 HS 引脚直接连接到高侧源极和低侧漏极之间的每个电机相位。 此时没有负载连接到电桥。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      根据   数据表、从接地进入 Cboot 的泄漏电流不会影响 HO 操作、这一点很好、否则 ADC 相 位 FB 监控器将无用。  当  VDD 处于稳定状态时、内部 RS 锁存驱动器应将 HO 保持在关闭状态。   今天已从 TI store 订购6个 UCC。   可能 意外地将 DMM 探头 从 VDD 接触  到 INVRTEN (51R1)会导致 RS 锁存 HO 出现某种内部问题? 真的很难想象 (200k 上拉、 EN 输入)会发生这种情况、但  这种肮脏的探针 确实使 GPIO 引脚轨二极管短路、但 MCU 仍会写入闪存并运行 应用。  由于 USB 端口 故障、该 MCU 被更换了两次、这与三个 UCC 栅极驱动器的 EN 引脚有关。

    MCU POR:

    UCC27714具有保护功能、当输入悬空或不符合最小输入脉宽规格时、输出保持低电平。 驱动器输入与 CMOS 和 TTL 兼容、可轻松连接到数字电源控制器和模拟控制器等。 UCC27714的引脚4中包含可选的启用和禁用功能。 该引脚在内部被拉至 VDD 以实现高电平有效逻辑、并且可在默认情况下启用输出时保持断开(NC)状态以实现标准运行。 如果该引脚被拉至 GND、则输出被禁用。

    7.3.1 VDD 和欠压锁定

    UCC27714在 VDD 和 VSS 引脚之间以及 HB 和 HS 引脚之间的电源电路块上具有内部欠压锁定(UVLO)保护功能。 当 VDD 偏置电压在器件启动时低于 VVDD (on)阈值或在启动后低于 VVDD (off)时、无论 HI 和 LI 输入的状态如何、VDD UVLO 功能都将 LO 和 HO 输出保持为低电平。 另一方面、如果 HB-HS 偏置电源电压低于启动时的 VVHB (on)阈值或启动后的 VVHB (off)、则 HB-HS UVLO 功能仅将 HO 保持在低电平、无论 HI 的状态如何。 LO 输出状态不受 HB-HS UVLO 功能的影响(请参阅表1和表2)。 这允许 LO 输出通过自举电路开启 HB-HS 电容器并对其重新充电、从而使 HB-HS 偏置电压超过 VVHB (on)阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BP101:

    当 HS 悬空时、您能否测量 HO 到 HS 的电压、然后在 HS 接地时再次测量该电压? HO 在禁用或关闭时被拉至 HS、因此两者之间应该有0V、即使它们都在 HS 保持悬空时测量到接地高电平也是如此。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我已澄清 ,在 Derek 的重播中, 当  HS 被拉至地面时,HO 与 HS 一起缓慢上升至12.6V,而 HO 下降至0v。  

    如果 BEMF 可以继续触发 HO、   而不是在 PWM 驱动停止时实际关闭 HO、这实际上会是灾难性的。 您是否确定了这一点、因为 其他行业栅极驱动器的行为与此不同。 当 HO 关闭时、无论 HS 或 HB 如何工作、HO 都关闭。 这是 PWM 驱动连接到 HO 的 FET/IGBT 器件后的一点、而其他一些外部条件不能影响 HO、从而导致电桥中的击穿。

    您能不能意味着当 EN 为低电平时、HO 被拉至 HS、如果   HS 能够继续影响 HO、那么这实际上不会禁用 HO。   这似乎是 IC HO 驱动架构的工程设计缺陷。

    当 HO 被禁用(高阻抗)或 PWM 驱动为低电平时、必须从任何驱动源断开 HO 保持关闭。 否则、您也发现了我在几篇文章中报告的内容、需要打开故障单、以便我们尽快纠正此器件!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BP101:

    从您的描述中、似乎部件正常工作。 在所有情况下、必须根据 HS 来衡量 HO。 由于 HS 连接到高侧 MOSFET 的源极、因此 UVLO 和禁用条件均可通过栅极驱动电阻将 MOSFET 的栅极有效地短接至源极、并将其钳位在关断状态。 与 HS 电压无关、栅源极电压仍应保持在0V。

    相反、如果输出在这些条件下转换为高阻抗、则泄漏电流、瞬态 或由于应用高压总线而导致的栅漏极至栅源极电容比变化可能会在栅极电容上捕获电荷并意外导通高侧 MOSFET。 从栅极到源极的电阻器有助于缓解这一问题、但代价是只要输出变为高电平、就会产生更高的工作电流。 在禁用或 UVLO 期间将输出钳位为低电平(HO 至 HS、LO 至 COM)的行为与该钳位电阻类似、只是电阻要低得多。

    HO 和 HS 均上升至约12.6V、以响应15V 电源启动、因为它们最初通过低阻抗自举二极管连接到15V 电源。 静态电流流入 HB 和流出 HS、但 HS 除了电容性外未连接到 GND。 由于高侧电路的静态电流没有负载并且没有到 GND 的低阻抗路径、因此在 HS-GND 电容充电到足够高的水平、高侧电源不再消耗静态电流之前、HS 节点上会累积电荷、 或直至该静态电流足够小、使其匹配从 HS 到 GND 的泄漏电流。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的"启用"功能应该没有反应、并且 HS 上连接了一条接地路径、但无论  在任何情况下、当 HI 为低电平时、HO 都不应被驱动为高电平、而不仅仅是当 EN 为低电平时。 TIDA-00778工程师可能是通过将 FB 电路接地电阻增加到1兆欧以上来解决此 HS EN 缺陷。 HO 输出不低、会使数据表信号失效(图42)、下面的陈述为黄色。 如果使能端未断开 HO 输出与 FET 栅极电机的连接、则电动势可重新打开栅极并驱动 击穿情况。  也就是说、HO 输出如何不受 EN/HI 引脚控制、7.4.1也规定了它应该是什么。  在您的场景   中、如果 HO 在 EN 为低电平时钳制到 HS、则与开关腿接触的任何客户都可能会产生高压电击、因为他们认为驱动已禁用且处于紧急停机状态。   如果 HS 能够使 EN 或 HI 控制信号失效、 那么这对于任何芯片来说都是不合适的设计。

    必须相信 EN 信号已通过 RS 锁存器失去对 HI/HO 信号的控制。

    7.4.1启用功能

    使能功能在直流/直流控制器位于次级侧的应用中非常有用、这在数字控制器中很常见。 在这些应用中、当发生初级侧过流等关键故障时、可以在极短的时间内轻松关闭驱动器信号。 使能功能响应时间通常约为80ns、请参阅图31、图32和图45。使能引脚控制高侧和低侧驱动器通道的运行。 使能引脚基于同相配置(高电平有效运行)。 因此、当 EN 引脚被驱动为高电平时、驱动器被启用、而当 EN 引脚被驱动为低电平时、驱动器输出为低电平。 kΩ 使用200k Ω 的上拉电阻器在内部将 EN 引脚上拉至 VDD、从而在默认状态下启用器件的输出。 EN 引脚保持悬空或未连接(N/C)、以实现不需要使能功能的标准操作。 必须注意不要将 EN 引脚接地、这会永久禁用器件。 与输入引脚一样、使能引脚还基于与 TTL 和 CMOS 兼容的输入阈值逻辑、该逻辑与电源电压无关、并使用来自3.3V 和5V 微控制器的逻辑信号进行有效控制。 UCC27714还具有对使能功能阈值电压电平的严格控制、这减轻了系统设计注意事项并确保了在整个温度范围内稳定运行(请参阅图20和图21)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HS 通过 ADC 通道监控相位 FB 电压、连接到我们的控制器和 TIDA-00778的接地520k。  我们不介意 HS 上的15V 电压、但请注意、当 EN 禁用 HO 或 HI 为低电平时、HO 保持高电平! 因此、当 EN 为低电平且 HI 为低电平时、HO 似乎是高电平、 它无法(正确) 对高侧 FET 进行 PWM、因为 当 HI 为低电平时、HO 始终为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW:在 NFET 栅极和源极之间放置10k 或20k 电阻器的原因是、如果栅极信号丢失、例如 HO 进入高阻抗状态、则关闭栅极驱动器。 因此、将 HS 钳位到 HO 并不是明确的必要条件、在本例中、将 HO 保持在全部三个 UCC 驱动器上的13v。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BP101、

    如果 HO 电压等于 HS 电压、则高侧驱动器输出为低电平。 在任何长时间内、HO 不能低于 HS 的一个二极管压降、因为 HO 和 HS 之间的输出体二极管会在一个二极管压降内将 HO 钳制到 HS。 这在绝对最大额定值表中明确说明。 即使输出可切换为高阻抗、也将始终如此。

    如果 HO 电压比 HS 电压大很多、同时 EN 信号为低电平、我同意这是一个问题。 否则,驱动程序将正常工作。 HO 变为高电平的唯一时间是 HO 电压等于 HB 电压且 HB 电压大于 HS 电压时。 当 EN 为低电平时、您似乎正在测量 HO 电压等于 HS 电压。 这是正常的预期行为。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Derek Payne"] HO 处于高电平的唯一时间是 HO 电压等于 HB 电压、HB 电压大于 HS 电压

    当 HI 为低电平且 EN 为低电平时、HO 应该太低而不是太高、就像它在 PWM 脉冲之后返回一样。 这会向后工作 NFET 栅极 。

    [引用 user="Derek Payne"]当 EN 为低电平时、听起来您在测量 HO 电压等于 HS 电压。 这是正常的预期行为。
    [/报价]

    这会导致1/2电桥立即击穿、就像 其他供应商的栅极驱动器在产生 PWM 脉冲后从未将 HO 保持在高电平时那样。  当 RS LATCH Q 输出 关闭 开关对(一起)时、两个 HO 图腾柱驱动器应处于关闭状态。 切勿 像您在 建议 HS 以某种方式锁存至处于禁用 状态的 HO 一样、这是如何遵循真值表7.3.2的?    如果 EN 为低电平、那么在产生 PWM 脉冲后 HO 返回高电平也违反了真值表7.3.2。 那么、这里不是这样的东西。

    我们宁愿看到 这个问题是 我们的错误、而不是 TI 制造 设计错误、然后在相对于真值表7.3.2的情况下、如果我们的案例根本不能补充到接近正常的情况、则拉皮条一切正常。

    下面 是 TI 在 之前采用的 LMI RDK 中使用的栅极驱动器、我们在一段时间前已经测试了 TM4C1294 MCU 能否有效地驱动逆变器级、然后才更新 到 UCC27714驱动器。 显然,每个人都遵循 表 7.3.2 关于1/2新娘驱动设计的真实规则。   最近安装的这3个 UCC 栅极驱动器通过多种不同的方式违反了真值表、不将 HO 保持在低电平时、HI 保持 在低电平、然后保持高电平、这也是一个非常危险的概念、行业内没有人应该支持这一概念。  如果1/2电桥上的电流超过 11.4安的跳闸电流、紧急 PWM 关断算法会立即禁用 EN。   数据表中还明确指出了禁用 HO 输出的紧急情况、而 NFETS 在此时处于其自身的寿命支持状态、而不是栅极驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BP101、

    您是否参考此方框图、其中 RS 锁存器的输出使用 Q 而不是 Q'? 我认为这是一个必须在图像中纠正的错误。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Derek Payne">您是否参考此方框图、其中 RS 锁存器的输出使用 Q 而不是 Q'? 我认为这是一个错误、必须在图片中纠正

    由于 Q 切 换为低电平或高电平,上 PFET 似乎永远不会关闭,即使 EN 变为 低电平或高电平,HI 被忽略,HO 永远不会改变 HI 的(静态)状态 。  这种简单的逻辑行为 违反 了真值表  7.3.2

    真值表7.3.2正确或 IC 有缺陷、 两者之间没有!   尤其是 由于将 EN 引脚切换 至任一状态不能静态生成图54捕捉 、HO 保持高电平。 HO 改变状态的唯一时间是  在它首次上升后的 HI 下降边沿上、即 相对于 HI 输入逻辑的反相 HO 操作。

    不起作用的部件、因为它意外地将15VDD 上的 DMM 探针接触到 EN 引脚 总线(INVRTEN)、可能会以某种方式 破坏 所有3个栅极驱动器 RS 锁存器的 R 输入结构。   您能否验证这样做是否会损坏 RS 锁存器的 R 部分、数据表 AMR 显示 EN 引脚输入 最大值@17V?  如果  确实存在上述反向电流、TI 是否有责任在 RS 锁存器中设计反向测量来阻止该电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    HS 到 HO 在 EN 为低电平时的电压测量值(0v)似乎表明 HO 被钳位到 HS、但不是从接地角度而言。 假设此问题还与 HO 电压如何达到 VDD 有关、当 HI 保持低电平时、其他供应商的栅极驱动器 HO 从接地基准保持低于 VDD。

    必须承认我通过 EN 禁用的想法、HO 具有高阻抗、其中安全电阻器(10k 至20k) NFET 栅源极是防止破坏性故障 NFET 栅极反向电流在碰撞中燃烧 HO 输出驱动的唯一救生船。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101、

    是的、如前 Derek 所述、HO 钳位到 HS 是该器件的预期行为、是"低电平"状态。 由于高侧 FET 的源极以 HS 为基准、这意味着高侧 Vgs 保持在0V -这意味着 FET 关闭而不导通。 为了保持 HS 和 GND 之间的隔离、HO 不接地-尤其是在 HS 上的高电压情况下。 对于这种类型的电路、应以 HS 为基准测量 HO。

    此致、

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许指定 HO 真值表相对于 HS 会有助于消除  表7.3.2中的任何其他问题 、从而符合 EN 逻辑输入电平。

    由于     低 NFET 分流监控器   的作用、当禁用 HO 电压从浮动电平转换到满 VDD 轨及更高电压时、似乎会出现明显的电流浪涌。

    该单脉冲浪涌似乎仅发生在  EN 在第一个 HO 输出脉冲上变为低电平时、可能 是在 每个1/2电桥上 HO 到 LO 的20%交叉期间。 该部件很难准确知道、但 HO 脉冲 下降沿确实 会发生变化 (-1.5v 低于 通过  COM 接地探测的 HO 相对 HS 的 VDD 启动阈值)。

    因此、当 施加+15 VDD 输入时、EN 引脚能否承受293ma 的单电流、该输入还会产生 烟雾5.1欧姆 VDD 引脚7源极电阻、因为 15V 将 MCU GPIO 轨二极管短接至地。 我计算出流经3个并联 EN 引脚4的电流为 每51.1欧姆17欧姆或15V/17 = 882ma。 然而、似乎新的 MCU GPIO 正在驱动 EN 引脚、而没有我知道的任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101:

    EN 引脚是一个高阻抗输入、能够在高达 ABS 的电压下工作。 最大电压为20V、如数据表第6.1节所述。 只要此绝对值、它就不应看到该高电流。 未超出最大电压。

    此致、

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现 HI/LI 驱动器在第3个 UCC 上反向的软件错误导致 FOC 闭环、尽管它会在未安装 NFETS 的情况下闭环 FOC。 因此、非常困惑 HO 驱动器的情况。

    数据表文本中没有表示的另一件事是、当 EN 禁用时、HI/LI 也会被禁用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101:

    很高兴听到您发现了错误。

    HI/LI 是器件的输入-输入的控制在控制器/MCU 侧。 EN 引脚控制器件输出(HO/LO)是否能够响应 HI/LI 输入。 在 EN 禁用的情况下、输出 HO/LO 为低电平、与输入 HI/LI 无关。 如果保持悬空、HI/LI 输入通过400k 内部电阻器被拉至 VSS。

    此致、

    John Geiger